Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für die Teileauswahl im PARTdataManager werden Bemaßungen automatisch in 3D-Ansicht und 2D-Ableitung erzeugt. Beim Export wird die 2D-Ableitung ans CAD-System übergeben.
Im Modellierungsprozess werden die entsprechenden Daten in PARTdataManager in einem eigenen Dialogbereich Bemaßungen parametrisch angelegt. Einzelne Maße können auch editierbar gesetzt werden, so dass der Endanwender sie anklicken und alternative Bauteilvarianten wählen kann. (Siehe Abschnitt 5.10.7, „Optionale Parameter Details“ -> Variablenmapping).
Horizontal-, Vertikal- und Parallelmaße | Radialmaße | Winkelmaße | Anmerkungen / Positionsnummern für Stückliste |
Wenn das Dockfenster Bemaßungen nicht angezeigt wird, rufen Sie es per Kontextmenübefehl in der Toolbar- oder Menüleiste auf. Aktivieren Sie die Option.
Stellen Sie sicher, dass in der 3D-Ansicht die Anfügepunkte angezeigt werden.
Klicken Sie hierzu gegebenenfalls in der Werkzeugleiste Montage auf die Schaltfläche Anfügepunkte zeigen.
Klicken Sie
evtl. noch zusätzlich auf den Button Konfiguration und Tabellen anzeigen
.
Setzen Sie zuerst die benötigte Bemaßungspunkte - sofern noch nicht vorhanden
Da die Messpunkte auf Bemaßungspunkte/Anfügepunkte referenzieren, müssen diese entweder schon im Bauteil vorhanden sein oder gezielt gesetzt werden.
Es können die Anfügepunkte (in Einzelteilen Anzeige in grün, in Baugruppen Anzeige in grau) genauso verwendet werden wie reine Bemaßungspunkte (Anzeige in blau).
Beachten Sie unbedingt, auf welcher Fläche/Ebene die Bemaßungspunkte gesetzt werden!
Wenn Bemaßungspunkte nicht korrekt gesetzt sind, sieht die Bemaßung in der 3D-Ansicht bei Einstellungsoption Perspektivische Projektion aus, als ob sie auf falsche Punkte zeigt.
Die Bemaßungspunkte müssen so nah wie möglich in Richtung Beobachter positioniert werden.
Datei zum Abspeichern der Bemaßungsparameter
Ist noch
keine Datei zur Verwaltung der Bemaßungen vorhanden, wird im Projekt
eine zum Projekt gleichlautende Datei *.dim
automatisch angelegt
und der Schlüssel CUSTOMDIMENSIONSV9 in
der Assembly-Konfiguration-Projektdatei
(*asmcfg.prj), Assembly-Schablone-Projektdatei (*asmsbl.prj)
oder Einzelteil-Projektdatei (*.prj) zeigt auf diese
*.dim
.
Ist eine
Datei customdimensions.txt
noch aus
älteren Versionen vorhanden, wird diese weiterverwendet und bestehende
Daten von dort gelesen.
Verwenden Sie für automatische Bemaßungen keine Übersetzungen![46] Verwenden Sie anstatt dessen eine Wertebereichsvariable mit Benennung mit neutralem Text.
Arbeitsbereich ist das Dockingfenster Bemaßungen. Es ist unterteilt in zwei Dialogbereiche:
Im oberen Dialogbereich werden alle Bemaßungen mit deren Beschreibungstext aufgelistet (idealerweise gleich der Variablenname wie L, R, D, usw.), im unteren Dialogbereich die Parameter der selektierten Bemaßung im Einzelnen.
Mit Selektion einer Bemaßung wird die entsprechende Bemaßung in der 3D-Ansicht grün markiert, Startpunkt und Endpunkt der Bemaßung in rot. Umgekehrt wird mit Klick auf eine Bemaßung in der 3D-Ansicht rechts die entsprechende Zeile markiert.
Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, erfolgt unmittelbar die Anzeige der Bemaßung in der 3D-Ansicht.
Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, sind die Bemaßungen auch in der 2D-Ableitung sofort sichtbar.
Wenn man eine Bemaßungszeile anklickt, werden im unteren Dialogbereich alle Parameter der Bemaßung aufgelistet, und zwar getrennt nach Pflichtparameter, Optionale Parameter und 3D Parameter. Hier können diese angelegt, bzw. einfach wieder geändert werden. Änderungen werden sofort in der 3D-Ansicht sichtbar (sofern die Pflichtparameter vorhanden sind).
Detaillierte Informationen zu den Pflichtparametern finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Bemaßungstypen. Detaillierte Informationen zu den optionalen Parametern finden Sie gesammelt im eigenen Kapitel Abschnitt 5.10.7, „Optionale Parameter Details“.
Werteänderungen werden markiert, einmal am
Parameter selbst durch ein Undo-Icon (mit Klick auf das Icon wird die Änderung
rückgängig gemacht) und in der Liste der Bemaßungen durch rote
Fettschrift.
Das Undo-Icon
wird angezeigt, solange noch nicht mittels Icon Änderungen speichern gespeichert wurde. Danach ist Undo nicht mehr
möglich.
Oberhalb der Auflistung der Bemaßungen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
-> Eine neue Bemaßung wird unmittelbar der Liste der Bemaßungen zugefügt. Es erscheint automatisch der Typ HORIZONTAL. Passen Sie die Auswahl im Listenfeld unter Typ gegebenenfalls an. Sie können den Typ jederzeit ändern.
–> Es wird die Kopie einer in der Liste ausgewählten Bemaßung erstellt.
Aktuell selektierte
Bemaßung löschen
–> Die
selektierte Bemaßung wird aus der Liste entfernt. Erst wenn
Änderungen speichern geklickt wurde, ist die Löschung komplett und
es gibt kein "Zurück" mehr.
–>
Änderungen werden in der Datei *.dim
gespeichert.
Solange
noch nicht mittels Schaltfläche Änderungen speichern gespeichert wurde, wird an der ID-Zeile oben
und bei jedem geänderten Parameter ein Icon
angezeigt, mittels welchem Sie die
betreffende Aktion rückgängig machen können.
Wenn die Änderungen gespeichert wurden, ist ein Zurücksetzen nicht mehr möglich.
Alle grauen (inaktiven) Zeilen werden ausgeblendet. Vergleiche Abschnitt 5.10, „Automatisch erzeugte Bemaßungen (Notationen) für 3D-Ansicht und 2D-Ableitung anlegen“.