Anhand eines kleinen Beispiels soll die Arbeitsweise beim Anlegen einer neuen Bemaßung gezeigt werden.
Es soll für eine Schraubenlänge eine horizontale Bemaßung erstellt werden.
Laden Sie im PARTdataManager, in der Teileansicht das zu bemaßende Teil.
Aktivieren
Sie evtl. den Konfigurationsmodus .[46]
Öffnen Sie im PARTdataManager den Dialogbereich Bemaßungen mittels gleichnamigem Befehl im Kontextmenü der Werkzeugleisten.
-> Der Dialog wird als Docking-Bereich angezeigt. Sie können diesen bei Bedarf per Drag&Drop als eigenes Fenster herauslösen.
-> Es werden nun die Bemaßungspunkte (blau) und Anfügepunkte (in Einzelteilen grün, in Baugruppen grau) angezeigt.
Stellen Sie sicher, dass in der 3D-Ansicht die Bemaßungen angezeigt werden.
Klicken Sie hierzu gegebenenfalls in der Werkzeugleiste der 3D-Ansicht auf die Schaltfläche Bemaßungen anzeigen.
Stellen Sie sicher, dass in der 3D-Ansicht die Anfügepunkte angezeigt werden.
Klicken Sie hierzu gegebenenfalls in der Werkzeugleiste Montage auf die Schaltfläche Anfügepunkte zeigen.
Klicken
Sie auf die Schaltfläche Neue Bemaßung
hinzufügen .
-> Es erscheint im oberen Dialogbereich eine "AUTO"-Bemaßungszeile und unten unter Pflichtparameter wird per Default der Typ HORIZONTAL angelegt. (Hier im Beispiel korrekt. Passen Sie ansonsten die Auswahl im Listenfeld an.)
Wählen Sie unter Pflichtparameter -> Ansichten die gewünschten 2D-Ansichten, auf welchen die Bemaßung angezeigt werden soll. Hier im Beispiel Vorne+ Z.
Ansichten, die eine Bemaßung
enthalten, erkennen Sie in der 3D-Toolbar an einem entsprechenden Icon
mit Bemaßungslinie .
Bestimmen Sie nun den Startpunkt der Bemaßung.
Rufen Sie das Kontextmenü auf und wählen Sie Verwenden als... -> Startpunkt.
Wählen Sie im Listenfeld von Position den Wert BBOX (Bounding box) und als Abstandsmaß (BBOX) den Wert -DIST*12 (hier im Beispiel).
-> Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, erscheint die Bemaßung in der 3D-Ansicht.
Sie können nun bei Bedarf noch Optionale Parameter modifizieren (z.B. Text) oder setzen (z.B. Pfeilgröße).
Eine komplette Übersicht zu PARTdesigner-Ausdrücken finden Sie unter Abschnitt 15.1, „PARTdesigner-Expressions“.
Sobald Sie
den Variablennamen eintragen, wird das Editiersymbol
angezeigt.
Der Benutzer kann später hier die zu exportierende Ausprägung ändern. Vergleiche Abschnitt 3.1.7.6.6, „Ausprägung via Bemaßungsangaben ändern“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Passen Sie die Angabe für die Schriftgröße entsprechend an (hier im Beispiel "DIST").
Wenn alle
Einstellungen gesetzt sind, klicken Sie auf Änderungen speichern .
Klicken Sie
nun auf 2D-Ableitung
.
Die gesetzte Bemaßung wird auch für die 2D-Ableitung verwendet.
Beim Export ans CAD-System wird die Bemaßung ebenfalls übergeben.
[46] In manchen Fällen muss der Konfigurationsmodus eingeschaltet werden und PARTdataManager neu gestartet werden, damit Anfügepunkte und Bemaßungspunkte sichtbar werden.