Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Hinweis | |
---|---|
Bislang musste ein Kunden-Administrator bei jedem Katalog-Update mit dem Update Manager ein Mapping für LinkDB-Datensätze durchführen, wenn Projekte oder Variablen geändert worden waren. Um die Kundenseite zu entlasten, werden mit V10 für die Katalog-Installation Mapping-Informationen direkt in die CIP-Datei mit aufgenommen, welche im SVN-Katalogstand geführt werden. Das heißt, die Aufgabe des Mappens wird nun von der Katalogmodellierung übernommen und muss nur noch in Ausnahmefällen auf Kundenseite durchgeführt werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 6.9, „ERP-Mapping hinzufügen... / ERP-Mapping bearbeiten...“ in eCATALOGsolutions - Handbuch. |
Wozu wird der Update Manager eingesetzt?
Bei einer ERP-Kopplung sind Datensätze in der LinkDB einer bestimmten Projektzeile (Projektpfad + LineID) zugeordnet.
Bei Katalogupdates kann es vorkommen, dass aufgrund von Änderungen nicht alle LinkDB-Verknüpfungen für jedes Produkt gefunden werden.
Gründe für Katalogänderungen können sein:
Beim PARTadmin Katalogupdate wird nachgefragt, ob man den Katalog vor der Installation auf evtl. Konflikte in der LinkDB testen möchte. Diese können dann im Update Manager durch Neu-Zuweisung behoben werden.
Nach Klick auf die Schaltfläche erscheint das Dialogfenster CIP Installation mit der Registerseite Protokoll. Hier erhalten Sie eine Übersicht, wieviele Datensätze erfolgreich automatisch zugeordnet werden können, wieviele Datensätze zu überprüfen sind und wieviele nicht automatisch zugeordnet werden können.
Auf den Registerseiten ERP Status und PLM Status sehen Sie Details zum Projektpfad und zur Normbezeichnung.
Sie können nun entscheiden, ob Sie installieren möchten. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche .
Nach der Installation erscheint noch einmal der Hinweis, dass die Zuweisungsprobleme im Update Manager zu beheben sind.
Um Zuordnungen zu korrigieren, rufen Sie im PARTlinkManager über das Extras Menü den Update Manager auf.
Sie haben alle Variablen mit Werten und die Tabelle im Blick.
Der Status für ACTIVE_STATE und REQUESTED_STATE wird bei Korrekturen automatisch neu gesetzt und verschiedene Funktionen erlauben eine schnelle Bearbeitung der fraglichen Verknüpfungen.
In den danach folgenden Abschnitten finden Sie alle Details.