powered by CADENAS

Manual

Manual

5.15.2.5.2. Änderung der Normbezeichnung

Wenn bei einem Projekt die Normbezeichnung geändert wurde, dann werden im Dialogbereich Katalog alle Projektzeilen, das Projekt selbst und die übergeordneten Verzeichnisse mit dem orangen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Das Ausrufezeichen überlagert das jeweilige Grundsymbol (Verzeichnis , Projekt , Zeile ).

Sobald in der Verzeichnisstruktur eine Zeile selektiert wird, werden im Dialogbereich Zeilenzuordnung die einzelnen Variablen und die Tabelle angezeigt.

In der Variablenzeile NB sehen Sie die Änderung.

Sie haben nun 2 Möglichkeiten:

Zuordnung bestätigen

Zuordnung aufheben und speichern

Im Verzeichnisbaum werden dann die entsprechenden Symbole oder angezeigt.

[Hinweis] Hinweis

Sonderfall:

Im Normenkatalog V9 sind neue Wertebereichsfelder für Gewindetyp (Rechts-, Linksgewinde) und Schraubentypen hinzugekommen. Da die Felder in V8.1 nicht vorhanden waren und diese NB-relevant sind, wird bei betroffenen Projekten das NB-Änderungssymbol angezeigt. Übernehmen Sie einfach die Änderung mittels .