powered by CADENAS

Manual

Manual

5.15.2.5.4. Keine Entsprechung zum alten Datensatz gefunden

Wenn eine Update-Version ein ganzes Verzeichnis, Projekt oder bestimmte Ausprägungen innerhalb des Projekts nicht mehr aufweist, kann der Fall eintreten, dass Verknüpfungen in der LinkDB ins Leere gehen.

In diesen Fällen zeigt dies der Update Manager in der Verzeichnisstruktur durch ein rotes Kreuz an. Das Kreuz überlagert das jeweilige Grundsymbol (Verzeichnis , Projekt , Zeile ).

Beispiel: Projekt und damit logischerweise auch die Zeilen nicht mehr vorhanden: Fehlende Zuordnung noch nicht bestätigt

Beispiel: Projekt und damit logischerweise auch die Zeilen nicht mehr vorhanden: Fehlende Zuordnung noch nicht bestätigt

Sobald eine bestimmte Ausprägung in der Verzeichnisstruktur selektiert wird, ist die fehlende Entsprechung rechts im Dialogbereich Zeilenzuordnung ebenfalls zu erkennen:

  • unter Zugeordnetes Projekt steht kein Eintrag

  • in der Spalte Neuer Datensatz sind keine Einträge

  • es wird keine Tabelle angezeigt

Dass ein Projekt nicht automatisch zugeordnet wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass es nicht mehr existiert; es kann auch sein, dass es nur aufgrund einer Namensänderung nicht automatisch zugeordnet werden konnte.

Bei der Bearbeitung der Zuordnungen gibt es daher zwei Möglichkeiten:

  1. Fehlende Zuordnung bestätigen

    Sie können die fehlende Zuordnung nun im Dialogbereich Zeilenzuordnung in der Spalte Neuer Datensatz mittels Klick auf den grünen Haken bestätigen.

    In der Verzeichnisstruktur in der entsprechenden Zeile wird das ursprüngliche Symbol für einen nicht vorhandenen Datensatz mit dem grünen Hakensymbol überlagert.

    -> Die Verknüpfung in der LinkDB wird für den neuen Datensatz gelöscht.

    Beispiel: Projekt und damit logischerweise auch die Zeilen nicht mehr vorhanden: Fehlende Zuordnung für eine bestimmte Zeile bestätigt

    Beispiel: Projekt und damit logischerweise auch die Zeilen nicht mehr vorhanden: Fehlende Zuordnung für eine bestimmte Zeile bestätigt

  2. Neue Zeile manuell zuordnen

    Jetzt gibt es wieder zwei Fälle:

    • Es soll eine neue Zeilenzuordnung im selben Projekt stattfinden.

      -> Ändern Sie hierzu in der Tabelle die Zeile und bestätigen Sie mit dem Befehl Zuordnung bestätigen.

    • Es soll eine Zeile in einem anderen Projekt zugeordnet werden.

      Mit Klick auf die Schaltfläche Projekt suchen öffnet sich das Dialogfenster Suchen mit der Registerseite Suchen.

      Führen Sie eine Text- und Variablensuche aus.

      [Hinweis] Hinweis

      Die Bezeichnung des alten Datensatzes ist bereits im Eingabefeld unter Schlagwort eingetragen. Sie können natürlich auch mit einem beliebigen anderen Begriff suchen.

      Mit Doppelklick auf eines der Suchergebnisse wird das gewünschte Teil zugeordnet.

      Alternativ können Sie auch auf die Registerseite Auswählen wechseln und dort über die Verzeichnisstruktur zum gewünschten Bauteil / Projekt navigieren. Per Doppelklick wird das Projekt in der Spalte Neuer Datensatz geladen. Wählen Sie nun noch die gewünschte Ausprägung.

      Egal mit welcher Variante Sie die Auswahl getroffen haben: Bestätigen Sie nun abschließend die neue Zuordnung mit Klick auf den grünen Haken Zuordnung bestätigen.

      In der Verzeichnisstruktur in der entsprechenden Zeile wird nun das Symbol für einen zugeordneten Datensatz angezeigt .