Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Wenn Verzeichnisse oder Projekte lediglich verschoben wurden[a], dann werden im Dialogbereich Kataloge (links) das betreffende Projekt und die übergeordneten Verzeichnisse mit dem orangen Pfeilsymbol gekennzeichnet. Das Pfeilsymbol überlagert das jeweilige Grundsymbol (Verzeichnis , Projekt , Zeile ). |
|
[a] Genau das ist beispielsweise bei einem Update von V8.1 auf V9 beim Normenkatalog der Fall, aufgrund der neuen Aufteilung der Unterverzeichnisse (DIN_EN_ISO -> DIN und EN und ISO). |
Wenn Verzeichnisse oder Projekte lediglich verschoben wurden, sind im Dialogbereich Zeilenzuordnung (rechts) keine spezifischen Änderungen zu sehen.
Die einzige Werteänderung zwischen altem und neuem Datensatz besteht nur bei den Variablen "Active State" und "Requested State" (vgl. Abschnitt 5.15.2.5.1, „Active State und Requested State“).
Den neuen Projektpfad sehen Sie unter Zugeordnetes Projekt.
Sie haben nun 2 Möglichkeiten:
Im Verzeichnisbaum werden dann die entsprechenden Symbole oder angezeigt.
Ist ein Projekt nur verschoben, ansonsten aber unverändert, ist es sinnvoll, in einem Schritt das ganze Projekt freizugeben. Siehe hierzu Abschnitt 5.15.2.5.5, „Zuordnung Zeilen-übergreifend vornehmen“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.15.2.5.2. Änderung der Normbezeichnung | Zum Anfang | 5.15.2.5.4. Keine Entsprechung zum alten Datensatz gefunden |