Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Achten Sie darauf, dass im Protokoll-Dialog die Nachricht Linkdatenbank wurde aktualisiert ausgegeben wird.
Erscheint diese Nachricht nicht, bestand während der Installation keine Verbindung zur Linkdatenbank.
Klicken Sie im PARTlinkManager auf die Schaltfläche , um die Ansicht zu aktualisieren.
Geben Sie im Filter der Spalte PSOL Projekt "bike*" ein, um nur die Zeilen der zu bearbeitenden Projekte anzuzeigen.
Die aktuelle Version enthält nur noch 4 Datensätze. Die Datensätze der alten Version sind in der Spalte PSOL Projekt durch die Versionsnummer im Projektnamen gekennzeichnet. Die aktuelle Version führt keine Versionsnummer im Namen.
Bei den alten Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Freigegeben" angezeigt.
Bei den aktuellen Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Gesperrt" angezeigt.
Vergleiche den Zustand nach der Bearbeitung in Abb. „Aktueller Status und Beantragter Status nach der Bearbeitung im Update Manager“.
Bei den alten Projekten wird "Ausgelaufen" angezeigt.
Bei den aktuellen Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Erneuert" angezeigt.
Wechseln Sie in den PARTdataManager:
Das Projekt "Speiche" ist nicht mehr vorhanden (vgl. Abb. „PARTdataManager Katalog "Bikecompany" V1“).
Alle Projekte werden in Rot angezeigt, weil die Exportbedingung nicht mehr erfüllt ist.
((ERP_PDM_NUMBER.NE.'').AND.(ACTIVE_STATE.EQ.1))
ACTIVE_STATE steht nicht mehr auf "Freigegeben", sondern zunächst (vor der Bearbeitung im Update Manager) auf "Gesperrt".
Sie haben im PARTdataManager die Möglichkeit, entweder die alte oder die aktuelle Version (die gerade neu installierte) zu laden.
Öffnen Sie beim Projekt "Kolben" den Kontextmenübefehl Versionen.
Öffnen Sie die aktuelle Version.
In der neuen Version fehlt die Zeile "Kolben 50" und die Zeile "Kolben 100" ist dazugekommen (kann also noch keine ERP_PDM_NUMBER bekommen haben).