powered by CADENAS

Manual

Manual

5.8.7. Anlegen von ERP-Nummern

Wie und woher kommen Datensätze in die LINKDB?

  1. Über Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen im PARTdataManager.

    Im Eingabefenster muss - sofern in der Konfigurationsdatei das Default-Verhalten nicht geändert wurde - die ERP_PDM_NUMBER vergeben werden.

    Das Eingabefenster kann optional erweitert werden, so dass an dieser Stelle auch "Festigkeit" und "Oberfläche" mit vergeben werden können[92].

  2. Über Zeile hinzufügen im PARTlinkManager.

    Dieser Datensatz besteht nur aus einer ERP_PDM_NUMBER und muss noch mit einem Teil verknüpft werden. Siehe Abschnitt 5.9.1.4, „Schaltflächen Symbolleiste“.

  3. Import in die LinkDB aus Verzeichnisbaum mittels Dieses Projekt in die Datenbank importieren. Siehe Abschnitt 5.8.7.2.2, „Importieren eins Projektes in die LINKDB – ERP-Nummer zuweisen“.

    Diese Datensätze besitzen noch keine ERP_PDM_NUMBER und werden nach dem Import als rote Zeile dargestellt.

  4. Initial bei der Urfüllung in der Regel mit PARTdataCenter. Siehe Abschnitt 5.8.7.3, „PARTdataCenter“.