Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Gestaltung der PARTsolutions Dialogbox, welche durch Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen aufgerufen wird. |
Werte eines beliebigen Schlüssels hier beispielhaft für ‚Werkstoff’:
Werkstoff=MAT_NAME,Werkstoff:, 1,1, ,1,1,mat.txt,full,,
Der fett gesetzte Wert "Werkstoff" erscheint im Dialog Fenster.
(Bei der folgenden Auflistung stehen in der letzten Klammer die im Beispiel verwendeten Werte)
internalVar=VarPLinkInternal: Angabe des Parameternamen (MAT_NAME)
freeinput: 0/1 ; Editierbarkeit (es könnte ein nicht veränderbarer default-Wert eingetragen werden) (1)
ShowInDialog: Sichtbarkeit in der Dialogbox (es könnte ein default-Wert in die LINKDB eingetragen werden, der aber in der Dialogbox nicht angezeigt wird.) (1)
selectionfile: Siehe angefügtes Beispiel für Materialauswahl (mat.txt)
[*] 0= 1=8.8 2=10.9 3=12.9
Für eine bestimmte Normnummer können auch andere Vorgabewerte definiert werden.
[norm/din_en_iso/stifte/scherstifte/din_1.prj] 1=1.4301 (V2A) 2=1.4571 (V4A)
combotype: Wertebereich: static oder keine Angabe (static: es sind keine eigenen Werte eintragbar | ‚leer’: Eintrag eines eigene Wertes möglich)