Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Im Knoteneditor auf der rechten Seite finden Sie die einzelnen Knoten, mit denen Sie eine "Pipeline in der Pipeline" konfigurieren können.
Eine Pipeline besteht aus Eingabe, Ausgabe und Verarbeitung.
Topologie Quelle: Im entsprechenden Dialogfenster können Sie direkt auf bestimmte topologische Eigenschaften zugreifen.
Führen Sie auf dem Eintrag unter Auswahl Attributname einen Doppelklick aus und geben Sie im Eingabefeld den gewünschten Attributnamen ein. Wenn Sie mit bestätigen, wird dieser automatisch unter Ausgewählte Elemente eingetragen.
Die Option Erweiterte Ansicht anzeigen ist nur für Experten gedacht.
Ein kleines Verwendungsbeispiel finden Sie unter Filterbedingung.
Es können beliebig komplexe Ausdrücke verwendet werden.
Simples Beispiel mit Option Einzelne Werte verarbeiten: (Wenn der Input "Double" Werte sind (z.B. bei "Value.Number", nicht "Value.Text"), kann diese Option eingesetzt werden.)
Eingabedaten direkt verarbeiten: Hier wäre der Input ein Container (wie zum Beispiel eine Liste). (In diesem Fall würde ein simples "+1" nicht funktionieren.)
Im Listenfeld finden Sie folgende Optionen:
Beispiel: Mit folgender Einstellung kann ein Dateiname aus einer Pfadangabe herausgefiltert werden.
Aufteilen trennt einen String anhand eines Trennzeichens in einzelne Elemente auf.
Wenn man alle Elemente einer Liste in einem Knoten weiterverarbeiten möchte, sollte man die Option Alle Elemente als Liste ausgeben aktivieren, ansonsten kann man ein spezifisches Element der Liste weitergeben lassen anhand der Porteinstellung:
Angenommen man hat den String „A,B,C,D,E“ und möchte „D“ weitergeben, müsste man die Option Alle Elemente als Liste ausgeben deaktivieren, das Trennzeichen „,“ einstellen und den Quellport in der weiterführenden Kante auf 3 (Index des Wertes; 0 = A, 1 = B, …) setzen. (Anführungszeichen sind hier Hilfsmittel, falls das Trennzeichen auch im Wert vorkommt (z.B. „'A,A','B,B'").)
Beispiel: Wird z..B der Topologiewert "Innenzylinder" ausgelesen, beinhaltet dieser evtl. mehrere Werte. Hiermit kann dann auf der größte oder kleinste Wert genutzt werden.
Ein kleines Verwendungsbeispiel finden Sie unter Filterbedingung.
Allgemeine Regel: Input[0] = Wert um die Bedingung zu prüfen, Input[1] = Wert der weitergegeben wird, wenn die Bedingung zutrifft
Beispiel mit Filterbedingung "Nicht leer"
Wenn die Filterbedingung erfüllt ist (also der Wert unter Benutzerdefinierte Eingabe) nicht leer ist, soll der konstante Wert "mm" weitergegeben werden. Dieser wird dann an den Zahlenwert aus Benutzerdefinierte Eingabe mittels Knoten Zusammenfügen/Anhängen angehängt.