powered by CADENAS

Manual

Manual

1.4.2.1. Benutzerdefinierter Algorithmus

Um spezielle Aufgaben mit geringem Aufwand zu erledigen, können benutzerdefinierte Algorithmen eingesetzt werden.

Verwenden Sie hierfür im Dockingfenster Verfügbare Filter unter Transformation den Knoten Benutzerdefinierter Algorithmus.

Beispiel: Sie möchten am Dokumentennamen die Dateiendung entfernen.

  1. Ziehen Sie den Knoten Benutzerdefinierter Algorithmus in die Pipeline zwischen Konvertierung und Attribute Mapper (in diesem Fall).

  2. Selektieren Sie den Knoten.

  3. Ziehen Sie die benötigten "Bausteine" in den Knoteneditor. Hier sind dies Benutzerdefinierte Eingabe, Substring und Attribut Ausgabe.

  4. Öffnen Sie per Doppelklick auf das jeweilige Element den zugehörigen Dialog.

    • Benutzerdefinierte Eingabe: Input ist der Dokumentenname.

      Custom Input konfigurieren

      Custom Input konfigurieren

    • Substring: Es soll auf einem Substring eine Operation durchgeführt werden.

      Die Einstellung in der folgenden Abbildung bedeutet:

      Verwende den Substring vom Beginn bis zum letzten Auftreten vor dem Punkt.

      Aus "Assembly.iam" wird dann "Assembly".

      Substring konfigurieren

      Substring konfigurieren

    • Attribut Ausgabe: Dem Output wird eine Zielklassifikation und ein Zielattribut zugewiesen.

      Attribut Ausgabe konfigurieren

      Attribut Ausgabe konfigurieren