Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bei der Teilesuche spielen unterschiedlichste Fragestellungen eine Rolle:
Soll eine möglichst breite Palette geeigneter Teile ermittelt werden?
Soll ein Teil in einem ganz bestimmten Katalog oder Verzeichnis ermittelt werden?
Stehen Parameter wie z.B. Durchmesser oder Länge bereits eng umschrieben fest oder sollen nur geeignete Teilefamilien ermittelt werden?
Soll Ersatz für ein Referenzteil gesucht werden?
Ist ein Referenzteil vorhanden?
Ist eine genaue Bezeichnung bekannt?
Den vielfältigen Anforderungen tragen die Suchoptionen und Einstellungsmöglichkeiten Rechnung:
Im Folgenden finden Sie kurze Erläuterungen zu den einzelnen Einstellungsoptionen, bzw. Funktionen. Jeder Punkt enthält Links zu detaillierten Informationen:
Suchen in...: Im aufgeklappten Listenfeld finden Sie verschiedene Optionen. Das bei manchen Optionen in Klammern angezeigte Verzeichnis entspricht dem im Verzeichnisbaum aktuell selektierten.
Bestimmen Sie den zu durchsuchenden Bereich im Listenfeld unter Suchen in....
Alle Kataloge durchsuchen: Optimales Erfassen aller Möglichkeiten, aber geringer Überblick.
Spezifizierter Bereich: Die gewünschten Treffer müssen später nicht erst mühsam herausgefiltert werden.
Aktuelles Verzeichnis (<Name des selektierten Verzeichnisses>)
Bei der Auswahl Aktuelles Verzeichnis wechselt der Wert unter Suchen in analog zum Wechsel des Verzeichnisses im Indexbaum.
D.h., die Suche findet immer auf dem Verzeichnis statt, in welchem man sich gerade befindet.
Aktueller Katalog (<Katalogname des selektierten Verzeichnisses>)
Bei der Auswahl Aktueller Katalog bleibt der Wert unter Suchen in solange gleich, wie sich die Auswahl im Indexbaum innerhalb des eingestellten Katalogs bewegt. Erst wenn man beim Indexbrowsen den Katalog wechselt, wird unter Suchen in der neue Katalog eingestellt.
D.h., die Suche findet immer auf dem Katalog statt, in welchem man sich gerade befindet.
Bei der Auswahl Verzeichnis fixieren oder Katalog fixieren bleibt die angezeigte Einstellung unter Suchen in beim Browsen im Indexbaum unverändert. Die Funktionsweise bei den beiden Optionen ist identisch. Beim Wechseln von Verzeichnis fixieren zu Katalog fixieren erspart man sich das Wechseln des Verzeichnisses im Indexbaum.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.2, „Suchbereich einstellen“.
Suchen nach: Teilefamilien und Einzelteilen oder Einzelteilen?
Geringere Übersicht, es sei denn, die Spezifizierung erfolgte bereits durch die Methode an sich.
Zum Beispiel durch Angabe von Variablenwerten bzw. Topologiewerten bei der Volltextsuche:
sechskantschraube 10 50
Wichtig ist dieser Modus insbesondere auch für die Suche in Eigenteilkatalogen, da oft heterogene Teile mit ganz unterschiedlichem Aussehen in einem Klassifikationsprojekt zusammengefasst sind.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.3, „Suche nach Einzelteilen | Teilefamilien und Einzelteilen“.
Welche Suchmethode soll angewendet werden?
Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten: Ein manuelles Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen oder die Verwendung von automatisierten Suchmethoden.
Manuelles Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen:
Selektieren Sie beispielsweise den Unterpunkt Kataloge oder Klassifikationen und durchsuchen Sie die jeweilige Verzeichnisstruktur nach dem gewünschten Bauteil.
An den Projekt-Icons (z.B. (Bauteil) oder (Baugruppe)[35] erkennen Sie die Projektebene.
Sobald Sie ein Bauteil mit einem Projekt-Icon (z.B. (Bauteil) oder (Baugruppe) per Doppelklick auswählen, wechselt die Oberfläche in die Teileansicht. Detaillierte Informationen zur Teileansicht finden Sie unter Abschnitt 3.1.7, „Teileansicht“.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Registerseiten finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.11, „Teileauswahl über Verzeichnisstrukturen“.
Automatisiertes Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen:
Die Volltextsuche ist beim Öffnen des Programms standardmäßig geöffnet und aktiviert (Auswahlkästchen).
Die übrigen Suchmethoden sind "versteckt". Sie können den Bereich der erweiterten Suchmethoden mit Klick auf die Pfeile auf- und zuklappen. Default ist eingeklappter Zustand.
Auch im eingeklappten Zustand haben Sie Zugriff auf die Suchmethoden. Klicken Sie einfach auf den grünen Plus-Button und wählen Sie eine Suchmethode aus der Liste.
-> Es öffnet sich das entsprechende Dialogfenster mit den Einstellungsoptionen der jeweiligen Suchmethode.
Verwendete Methoden werden mit Auswahlkästchen und Icon angezeigt. Siehe folgende Abb.
Wenn der Bereich der Suchmethoden geöffnet ist, haben Sie den Vorteil, dass die jeweiligen Einstellungsparameter zusätzlich sichtbar sind.
Mit Klick auf können Methoden entfernt werden.
Mittels Auswahlkästchen können Methoden für einen bestimmten Suchlauf aktiviert oder deaktiviert werden.
Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Suchemethoden und Zusatzoptionen finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4, „Suchmethoden“.
Ist Suchen nach Synonymen aktiviert, wird vor der eigentlichen Suche anhand des eingegebenen Schlagwortes die Synonyme-Datenbank abgefragt und dann mit allen gefundenen Begriffen die Suche durchgeführt. Es erscheint eine Kurzinformation mit den ergänzten Synonymen (Suchbegriffen).
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.2.6, „Volltextsuche mit Synonymen ergänzen“.
Sucheinstellungen: als Vorlage speichern / laden:
Insbesondere bei komplexen Einstellungen sparen Sie Zeit, wenn Sie Suchvorlagen benutzen:
Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.6.5, „Suchvorlagen: Speichern / laden“.
Standardsuche oder Cloud Navigator oder Cloud Map starten?
Die Qualität der Suchergebnisse ist unabhängig vom gewählten Modus identisch.
Wenn Sie klicken, werden die Suchergebnisse unterhalb auf der Registerseite Suchergebnisse dargestellt.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.7, „Suchergebnisse“.
Wenn Sie klicken, werden die Suchergebnisse unterhalb auf der Registerseite Cloud Navigator dargestellt.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.11, „Cloud Navigator“.
Der Cloud Navigator stellt einen völlig eigenständigen Modus dar.
Das Bestimmen der Suchmethode, die Ergebnisausgabe und das erneute Bestimmen einer Suchmethode finden innerhalb einer graphischen Darstellung (der Cloud) statt.
Wenn Sie klicken, werden die Suchergebnisse unterhalb auf der Registerseite Suchergebnisse mit Modus Cloud Map dargestellt.
Die Suchergebnisse werden unterhalb auf der Registerseite Suchergebnisse in verschiedenen Modi ausgegeben:
Der Details-Modus enthält die Tabellenvariablen. Und zwar nicht nur für gemeinsame Variablen, sondern grundsätzlich, was evtl. zu breiten Tabellen führt (je nach Sucheinstellungen).
Über jeder Spalte finden Sie ein Eingabefeld zum Filtern. Auch wenn in den Suchergebnissen nicht alle Treffer angezeigt werden, wirkt sich der Filter trotzdem auf alle Treffer aus und passt die Anzeige der Tabellenvariablen dynamisch an. Sie können mehrere Variablen nacheinander filtern, bereits eingegebene Werte bleiben erhalten.
Im Symbole-Modus werden große Vorschaubilder und die wichtigsten Informationen wie Standardnummer und -name angezeigt.
Der Tabelle-Modus enthält ebenfalls die Tabellenvariablen und entspricht weitgehend dem Modus Details. Allerdings werden hier kleinere Vorschaubilder angezeigt und die Spalte Zusammenfassung entfällt, sodass Sie mehr Spalten im Blick haben.
Siehe Abb. „Modus "Cloud Map"“.
In Abhängigkeit von der Einstellung Einzelteilen oder Teilefamilien und Einzelteilen .(vergleiche oben) gestaltet sich der Zugriff auf die Einzelteile unterschiedlich. Ob das übergeordnete Projekt (Einzelteil oder Baugruppe) angezeigt wird oder eine konkrete Ausprägung erkennen Sie am entsprechenden Icon:
Im Kontextmenü einer Teilefamilie oder eines Einzelteils steht eine Vielzahl von Kommandos zur Verfügung. Im Details-Modus werden zusätzlich auch Schaltflächen eingeblendet.
Mittels Öffnen beispielsweise wechseln Sie in die Teileansicht. Detaillierte Informationen zur Teileansicht finden Sie unter Abschnitt 3.1.7, „Teileansicht“.
Mittels beispielsweise öffnen Sie den Bauteilvergleich bzw. laden ein Bauteil in den Bauteilvergleich. Detaillierte Informationen zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Ihre Suchanfrage lieferte keine Ergebnisse:
Verwenden Sie weniger Schlagworte oder versuchen Sie, die Schlagworte zu verallgemeinern.
Prüfen Sie, welche Begriffe in den Teileinformationen genannt werden und benutzen Sie alternativ diese.
Siehe Abschnitt 3.1.6.7.6, „Korrekturvorschläge bei Tippfehlern - "Meinten Sie"“.
Siehe Abschnitt 3.1.6.7.7, „Suche verfeinern / erweitern - "Verwandte Begriffe"“.
Suche verfeinern (AND) / Suche erweitern
Wenn Sie qualitativ ungenügende Suchergebnisse erzielen, beachten Sie die Hinweise unter Abschnitt 3.1.6.7.7, „Suche verfeinern / erweitern - "Verwandte Begriffe"“.
Bei mehr als 50 Ergebnissen[36] erscheint unten am Seitenende die Schaltfläche . In der Regel befinden sich die gewünschten Ergebnisse unter den ersten Treffern. Wenn Sie dennoch weitere Ergebnisse sehen möchten, klicken Sie sukzessive auf oder .
Siehe hierzu unter Abschnitt 3.3.10, „Registerseite "Suche"“.
Suchergebnisse speichern: in Favoriten / in Datei
Sie habe mit einer Suche Teile ermittelt, die Sie öfter verwenden?
Dann wählen Sie alle oder einzelne (Selektion per STRG-Taste) in den Suchergebnissen aus und speichern Sie diese unter Ihren Favoriten.
Vielleicht möchten Sie Suchergebnisse auch weiterreichen und/oder in einem externen Programm weiterbearbeiten?
Dann speichern Sie die Suchergebnisse (mit den gewünschten Informationen aus der Tabelle) in einer Textdatei.
Sie finden die Funktionsaufrufe in Form von zwei Icons links oben über den Suchergebnissen.
Suchergebnisse in den Favoriten speichern: Siehe Abschnitt 3.1.6.7.5, „Suchergebnisse speichern: in Favoriten / in Datei“.
Suchergebnisse in einer Datei speichern: Siehe Abschnitt 3.1.6.7.5, „Suchergebnisse speichern: in Favoriten / in Datei“.
Sehen Sie sich detaillierte Katalog- und Projektdaten an. Siehe Abschnitt 3.1.6.8.1, „Dockingfenster "Details"“.
Sehen Sie sich die Teileinformationen an. Den Befehl finden Sie im Kontextmenü eines jeden Teils.
Sie können dem Bauteilvergleich direkt aus den Suchergebnissen heraus beliebig viele Bauteile hinzufügen. (Per Drag & Drop, Schaltflächen oder Kontextmenübefehl)
Der Aufruf des Dialogfensters Bauteilvergleich ist auf verschiedene Weisen möglich:
Das Fenster des Bauteilvergleichs kann einzeln positioniert oder angedockt werden. Um das Fenster zu verschieben klicken Sie mit gehaltener Maustaste in die Titelleiste.
Der Vergleich kann textuell auf Basis einer Vielzahl von Parametern (Tabellenvariablen, Klassifikationsmerkmale, topologische Daten aus Geometrie) vorgenommen werden.
Für jeweils 2 zu bestimmende Teile kann ein 2D-, bzw. 3D-Vergleich durchgeführt werden. Einfärbungen in den Schnittansichten verdeutlichen die Unterschiede, Messraster können eingeblendet werden und liefern die Abmessungen, u.v.m.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
[35] Dies sind die am häufigsten vorkommenden Bitmaps. Alle weiteren finden Sie unter Abschnitt 3.1.18, „Legende: Verwendete Icons auf Katalog-, Verzeichnis-, Projektebene und Teileansicht“.
[36] Möchten Sie die Voreinstellung ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Sucheinstellungen" und wählen die Registerseite "Allgemein".