powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4. Suchmethoden

3.1.6.4.1. Wann welche Suchmethode?
3.1.6.4.1.1. Vor- und Nachteile / Einschränkungen einzelner Methoden
3.1.6.4.1.2. Suchmethoden kombiniert
3.1.6.4.1.3. Die Suchmethoden im Einzelnen
3.1.6.4.2. Volltextsuche
3.1.6.4.2.1. Volltextsuche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.2.2. Volltextsuche Beispiel
3.1.6.4.2.3. Volltextsuche Suchoptionen - Syntax
3.1.6.4.2.3.1. Wildcard-Abfrage für ganzes Verzeichnis
3.1.6.4.2.4. Wo wird gesucht?
3.1.6.4.2.5. Automatische Wortvervollständigung
3.1.6.4.2.6. Volltextsuche mit Synonymen ergänzen
3.1.6.4.2.7. Volltextsuche in Linkdatenbank bei ERP-Integration
3.1.6.4.3. Variablensuche
3.1.6.4.3.1. Variablensuche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.3.2. Variablensuche: Aufruf aus Dialogbereich "Vorschläge"
3.1.6.4.3.3. Variablensuche: Aufruf direkt aus Variablenwert eines Suchergebnisses
3.1.6.4.4. Geometrische Suche (3D)
3.1.6.4.4.1. Geometrische Suche (3D): Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.4.2. Suchteil bestimmen / Einstellungen
3.1.6.4.4.2.1. Suchteil bestimmen
3.1.6.4.4.2.1.1. Projekt wählen
3.1.6.4.4.2.1.2. 3D-Datei wählen
3.1.6.4.4.2.2. Einstellungen
3.1.6.4.4.3. Suchergebnisse
3.1.6.4.4.3.1. Prozentualer Übereinstimmungsgrad
3.1.6.4.4.3.2. Gespiegelte Teile
3.1.6.4.4.3.3. Schnellvergleich
3.1.6.4.4.3.4. Ergebnisse sortieren
3.1.6.4.4.3.5. Mindestähnlichkeit
3.1.6.4.4.3.6. Bauteilvergleich
3.1.6.4.5. Skizzensuche (2D)
3.1.6.4.5.1. Skizzensuche (2D): Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.5.2. Beispiel
3.1.6.4.5.3. Verschiedene Anwendungsmethoden der Skizzensuche
3.1.6.4.5.3.1. Skizze aus Bildimport erstellen
3.1.6.4.5.3.2. Skizzen automatisch aus 3D erstellen und modifizieren
3.1.6.4.5.3.3. Skizzen komplett manuell erstellen
3.1.6.4.5.4. Einstellungen / Aktionen
3.1.6.4.5.5. Malwerkzeuge
3.1.6.4.6. Farbsuche
3.1.6.4.6.1. Farbsuche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.6.2. Farbsuche: Details
3.1.6.4.7. Rohteilsuche
3.1.6.4.7.1. Rohteilsuche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.8. Partielle Suche
3.1.6.4.8.1. Partielle Suche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.8.2. Partielle Suche: Beispiel mit spezieller geometrischer Anordnung
3.1.6.4.8.3. Partielle Suche im CAD
3.1.6.4.9. Klassifikation 2.0 Suche
3.1.6.4.9.1. Klassifikation 2.0 Suche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.9.2. Administrative Zusatzinformation
3.1.6.4.10. Topologiesuche
3.1.6.4.10.1. Topologiesuche: Das Wichtigste auf einen Blick
3.1.6.4.10.2. Topologiesuche: Suchergebnisse
3.1.6.4.10.3. Topologiesuche - Einstellungen im Detail
3.1.6.4.10.3.1. Größe
3.1.6.4.10.3.2. Fläche/Volumen
3.1.6.4.10.3.3. Symmetrie
3.1.6.4.10.3.4. Abstände
3.1.6.4.10.3.5. Winkel
3.1.6.4.10.3.6. Zylinder
3.1.6.4.10.3.7. Kegel
3.1.6.4.10.3.8. Loch
3.1.6.4.10.3.9. Verlängerter Zylinder
3.1.6.4.10.3.10. Kreismuster
3.1.6.4.10.3.11. Lineares Muster
3.1.6.4.10.3.12. Langlochmuster
3.1.6.4.10.3.13. Bleche
3.1.6.4.11. Teileauswahl über Verzeichnisstrukturen
3.1.6.4.11.1. Modus Symbole
3.1.6.4.11.2. Modus Details
3.1.6.4.11.3. Auswahl Kataloge
3.1.6.4.11.4. Auswahl Klassifikationen
3.1.6.4.11.5. Auswahl Favoriten
3.1.6.4.11.6. Auswahl Verlauf
3.1.6.4.11.6.1. Rubrik "Geöffnete Projekte"
3.1.6.4.11.6.2. Rubrik "Installierte Kataloge"
3.1.6.4.11.7. Auswahl über Navigationspfad (Breadcrumbs)
3.1.6.4.12. Filterassistenten
3.1.6.4.12.1. Schnelle Filtersuche mit Autofiltern
3.1.6.4.12.2. Hersteller-bezogene Filterassistenten
3.1.6.4.12.3. Globale Filterassistenten
3.1.6.4.12.3.1. Von CADENAS bereitgestellte Assistenten
3.1.6.4.12.3.2. Suchfilterassistent (von PARTsolutions Administration bereitgestellt)
3.1.6.4.13. Web-Assistent (herstellerseitig bereitgestellt)

Per Default ist nur die Volltextsuche sichtbar und aktiviert. Die übrigen Suchmethoden sind "eingeklappt" . Der Bereich kann aber jederzeit aufgeklappt und andere Suchmethoden hinzugenommen oder alternativ verwendet werden.

Geben Sie im Eingabefeld einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf Suche starten.

[Hinweis] Hinweis

Sie können Text und Zahlenwerte kombinieren. Durchsucht wird sowohl die Tabelle (ERP-Spalten und Sachmerkmale) als auch topologische Werte.

Suche mit der "Volltextsuche"

Suche mit der "Volltextsuche"

Welche Suchmethode wann?

Neben der Volltextsuche stehen noch einige weitere Suchmethoden zur Verfügung, die auch untereinander kombiniert werden können:[38][39]

  • Volltextsuche

  • Variablensuche

  • Geometrische Suche (3D)

  • Skizzensuche (2D)

  • Farbsuche

  • Rohteilsuche

  • Partielle Suche

  • Klassifikation 2.0 Suche

  • Topologiesuche

Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.4.1, „Wann welche Suchmethode?“.

Wie fügen Sie andere Suchmethoden hinzu?

Neben oder anstelle der Volltextsuche können Sie andere Suchmethoden verwenden.

Klappen Sie den Bereich der Suchmethoden mittels Pfeiltaste auf.

-> Sie sehen eine Auflistung aller Suchmethoden.

Klicken Sie auf den Link der gewünschten Suchmethode.

-> Es öffnet sich der jeweilige Einstellungsdialog. Nach Übernahme der Einstellungen wird die Suchmethode unterhalb der Volltextsuche mit Auswahlkästchen und Entfernen-Button angezeigt. Außerdem sehen Sie neben der Suchmethode auch die verwendeten Einstellungsparameter.

Suche erweitert mit Topologiesuche (Suchbedingung "Loch")

Suche erweitert mit Topologiesuche (Suchbedingung "Loch")

In dieser beispielhaften Abbildung sind alle Suchmethoden bereits einmal benutzt worden und somit aufgelistet. Die Volltextsuche und die Topologiesuche sind aktiviert und werden beim nächsten Suchlauf verwendet.

In dieser beispielhaften Abbildung sind alle Suchmethoden bereits einmal benutzt worden und somit aufgelistet. Die Volltextsuche und die Topologiesuche sind aktiviert und werden beim nächsten Suchlauf verwendet.

Wie entfernen Sie eine Suchmethode aus der Liste?

Klicken Sie auf den Entfernen-Button .

Wie deaktivieren Sie eine Suchmethode für den nächsten Suchlauf?

Deaktivieren Sie das Auswahlkästchen .

Komprimierte Anzeige der Suchmethoden (für erfahrene Benutzer)

Klicken Sie zum Zufügen einer Suchmethode auf den grünen Plus-Button und dann auf die gewünschte Methode.

-> Es öffnet sich der jeweilige Einstellungsdialog. Nach Übernahme der Einstellungen wird das entsprechende Icon der jeweiligen Methode(n) mit aktiviertem Auswahlkästchen angezeigt.

Auswahlkästchen und Icon von Topologiesuche ist sichtbar.

Auswahlkästchen und Icon von Topologiesuche ist sichtbar.

Manuelles Durchsuchen der Verzeichnisstruktur

Neben der Verwendung der Suchfunktionen können Sie natürlich auch die Verzeichnisstrukturen manuell durchsuchen.

Selektieren Sie beispielsweise auf der Registerseite Teileauswahl den Unterpunkt Kataloge oder Klassifikationen und durchsuchen Sie die jeweilige Verzeichnisstruktur nach dem gewünschten Bauteil.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Unterpunkten (Kataloge | Klassifikationen | Favoriten | Verlauf | Dokumentenscan) finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.11, „Teileauswahl über Verzeichnisstrukturen“.



[38] nur Skizzensuche (2D) und Geometrische Suche(3D) nicht miteinander

[39] Volltextsuche und Variablensuche stehen standardmäßig immer zur Verfügung. Für die übrigen Suchmethoden wird die Lizenz "CNS200x*PSADDONS*COMPLEXSEARCH" benötigt.

Informationen, wie Sie prüfen können, ob eine bestimmte Lizenz zur Verfügung steht, finden Sie unter Abschnitt 6.5.1, „Lizenzinformationen“.