Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Rechts oben auf der Registerseite Suchergebnisse können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen.
In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Anzeigemodi erläutert.
Im Details-Modus (Voreinstellung) werden standardmäßig[49] die Variablen aller Ergebnisse angezeigt, was evtl. zu breiten Tabellen führt (wenn die Suche über viele Kataloge geht oder unterschiedliche Teile liefert). Somit können auch Felder leer bleiben, wenn das betreffende Bauteil bestimmte Variablen nicht enthält.
Variablenfilter im Spaltenkopf
Über jeder Spalte finden Sie ein Eingabefeld zum Filtern. Auch wenn in den Suchergebnissen nicht alle Treffer angezeigt werden, wirkt sich der Filter trotzdem auf alle Treffer aus und passt die Anzeige der Tabellenvariablen dynamisch an. Sie können mehrere Variablen nacheinander filtern, bereits eingegebene Werte bleiben erhalten.
Im folgenden Beispiel wurde mit der Volltextsuche nach "zylinderschraube" und dem Zahlenwert "50" gesucht. Suchbegriffe sind gelb markiert.
Mit gedrückter Maustaste auf einem Spaltenkopf können Sie Variablen, die Sie im Blick haben möchten, weiter nach vorne ziehen.
Im folgenden Beispiel wurde nach Gewindenenndurchmesser, Länge und Gewindesteigung gefiltert.
Unter bestimmten Umständen kann mit Klick in eine Zelle der Spalte Zusammenfassung ein Popupfenster mit weiteren Informationen geöffnet werden:
Der Modus Tabelle entspricht weitgehend dem Modus Details. Allerdings werden hier kleinere Vorschaubilder angezeigt und die Spalte Zusammenfassung entfällt, sodass Sie mehr Spalten und Zeilen im Blick haben.
Im Cloud Map Modus finden Sie folgende Features:
Geometrisch ähnliche Teile stehen näher beieinander als unähnliche Teile.
So erhalten Sie einen schnellen Überblick zu den Suchergebnissen und können gegebenenfalls mittels Kontextmenü die Suche in einem weiteren Schritt spezifizieren.
Mit Klick auf ein Teil (Grafik) erscheint ein Tooltip mit Teileinformationen zu Normnummer und Normbezeichnung, außerdem eine 3D-Darstellung.
Oberhalb der Cloud Map wird eine Werkzeugleiste mit Zusatzfunktionen eingeblendet:
Bildgröße: Passen Sie die Bildgröße mit dem Schieberegler an.
Transparenter Hintergrund: Schalten Sie die Transparenz aus, wenn sich Grafiken überlagern und Sie auf eine markierte Grafik fokussieren möchten.
Beziehungen anzeigen: Wenn Sie das Auswahlkästchen aktivieren, werden Beziehungslinien, basierend auf textueller Übereinstimmung, eingeblendet. Geometrische- und Textinformation muss nicht unbedingt übereinstimmen.
Im Modus Partition Map erfolgt eine Partitionierung der Fläche in Rechtecke.
Zuerst wird die Hauptebene angezeigt, immer 4 Cluster mit jeweils 4 Repräsentanten. So hat man 16 Grafiken zur Auswahl. Klickt man einen Cluster an, sieht man weitere 16 Bilder und zoomt automatisch Schritt für Schritt hinein bis man auf der untersten Ebene mit den Teilen angekommen ist. In jedem Cluster wird in der Ecke rechts oben immer angezeigt, wie viele Ergebnisse sich in dem Cluster befinden.
[49] Sie können die Anzeige dahingehend ändern, dass nur die Variablen des jeweiligen Ergebnisses angezeigt werden. Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.1.6.7.2, „Spalten ein-/ausblenden“ -> Option "Alle Tabellenvariablen".