powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.6.7.2. Spalten ein-/ausblenden

Für die Modi Details und Tabelle können Sie die Sichtbarkeit von Spalten einstellen.

Rechtsklicken Sie hierzu auf einen der Spaltenköpfe.

Im erscheinenden Dialogfenster Eigenschaften können Sie die gewünschten Spalten aktivieren und deaktivieren.

Sichtbarkeit von Spalten einstellen

Sichtbarkeit von Spalten einstellen

  • Vorschau | Katalog | Projekt | Zusammenfassung: Die ersten 3 Spalten sind selbsterklärend. In der Spalte Zusammenfassung werden alle Tabellenvariablen mit Werten angezeigt.

  • Topologiewerte:

    Im Suchergebnis will man z.B. sehen, wie viele Bohrungen Teile haben, weil man das in der Vorschau evtl. nicht erkennen kann oder man möchte beispielsweise standardmäßig die Längste Ausdehnung, Mittlere Ausdehnung und Kürzeste Ausdehnung sehen.

    Bei Verwendung der Option Topologiewerte werden diese nicht nur bei der Topologiesuche, sondern auch bei allen anderen Suchen angezeigt. Klappen Sie den Baum auf, um alle Kategorien sehen zu können und aktivieren Sie bei den gewünschten das Auswahlkästchen.

    Beispiel: Verwendung der topologischen Merkmale Längste Ausdehnung, Mittlere Ausdehnung und Kürzeste Ausdehnung

    Hier wurden beispielhaft unter Topologiewerte -> Größe die Optionen Ausdehnung in x-Richtung, Ausdehnung in y-Richtung und Ausdehnung in z-Richtung aktiviert.

    Hier wurden beispielhaft unter Topologiewerte -> Größe die Optionen Ausdehnung in x-Richtung, Ausdehnung in y-Richtung und Ausdehnung in z-Richtung aktiviert.

    Beispiel: Verwendung des topologischen Merkmals Blechdicke

    Wenn Sie nun eine Suche ausführen, wird in der Spalte Größe auch die Blechdicke angezeigt.

    Außerdem sehen Sie das topologische Merkmal Blechdicke auch im Bauteilvergleich.

  • Topologie:

    Die Option Topologie wird bei Aktivierung nur bei einer Topologiesuche relevant.

    Ist die Option aktiviert, dann werden für alle gesuchten topologischen Werte die entsprechenden Spalten angezeigt.

    Die Spalte Größe mit den Ausdehnungswerten in Richtung der X-, Y- und Z-Achse wird bei Topologiesuche automatisch angezeigt.

    In diesem Beispiel wurde eine Topologiesuche mit "Bohrlöcher >=10" durchgeführt. Die Anzahl der Bohrlöcher wird in der entsprechenden Spalte angezeigt.

    In diesem Beispiel wurde eine Topologiesuche mit "Bohrlöcher >=10" durchgeführt. Die Anzahl der Bohrlöcher wird in der entsprechenden Spalte angezeigt.

  • ERP-Variablen:

    Alle ERP-Variablen und -Werte werden zwar in der Spalte Zusammenfassung angezeigt, evtl. ist es aber dennoch angenehmer, spezielle Werte wie beispielsweise die ERP-Nummer in einer eigenen Spalte anzuzeigen.

  • Size:

    Die Option Size aktiviert die Spalte Size, allerdings nur bei Geometrische Suche (3D).

  • Alle Tabellenvariablen:

    Die Tabellenvariablen werden in den Modi Details und Tabelle dargestellt.

    • An: Tabellenvariablen werden für alle Variablen angezeigt, was evtl. zu breiteren Tabellen führt (wenn die Suche über viele Kataloge geht oder unterschiedlich aufgebaute Teile liefert).

    • Aus: Es werden nur die Variablen des jeweiligen Ergebnisses angezeigt.