powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.6.1. Suche und Teileauswahl im Überblick

Bei der Teilesuche spielen unterschiedlichste Fragestellungen eine Rolle:

Soll eine möglichst breite Palette geeigneter Teile ermittelt werden?

Soll ein Teil in einem ganz bestimmten Katalog oder Verzeichnis ermittelt werden?

Stehen Parameter wie z.B. Durchmesser oder Länge bereits eng umschrieben fest oder sollen nur geeignete Teilefamilien ermittelt werden?

Soll Ersatz für ein Referenzteil gesucht werden?

Ist ein Referenzteil vorhanden?

Ist eine genaue Bezeichnung bekannt?

Den vielfältigen Anforderungen tragen die Suchoptionen und Einstellungsmöglichkeiten Rechnung:

Suche und Teileauswahl

Suche und Teileauswahl

Im Folgenden finden Sie kurze Erläuterungen zu den einzelnen Einstellungsoptionen, bzw. Funktionen. Jeder Punkt enthält Links zu detaillierten Informationen:

  • Suchen in: Wo?

    Suchen in...: Im aufgeklappten Listenfeld finden Sie verschiedene Optionen. Das bei manchen Optionen in Klammern angezeigte Verzeichnis entspricht dem im Verzeichnisbaum aktuell selektierten.

    Suchen in...: Im aufgeklappten Listenfeld finden Sie verschiedene Optionen. Das bei manchen Optionen in Klammern angezeigte Verzeichnis entspricht dem im Verzeichnisbaum aktuell selektierten.

    Bestimmen Sie den zu durchsuchenden Bereich im Listenfeld unter Suchen in....

    Alle Kataloge durchsuchen: Optimales Erfassen aller Möglichkeiten, aber geringer Überblick.

    Spezifizierter Bereich: Die gewünschten Treffer müssen später nicht erst mühsam herausgefiltert werden.

    • In allen Katalogen

    • In allen Klassifikationen

    • In allen nativen Katalogen

    • In allen Katalogen Klassifikationen

    • In Aktuelle Auswahl

      • Aktuelles Verzeichnis (<Name des selektierten Verzeichnisses>)

        Bei der Auswahl Aktuelles Verzeichnis wechselt der Wert unter Suchen in analog zum Wechsel des Verzeichnisses im Indexbaum.

        D.h., die Suche findet immer auf dem Verzeichnis statt, in welchem man sich gerade befindet.

      • Aktueller Katalog (<Katalogname des selektierten Verzeichnisses>)

        Bei der Auswahl Aktueller Katalog bleibt der Wert unter Suchen in solange gleich, wie sich die Auswahl im Indexbaum innerhalb des eingestellten Katalogs bewegt. Erst wenn man beim Indexbrowsen den Kataglog wechselt, wird unter Suchen in der neue Katalog eingestellt.

        D.h., die Suche findet immer auf dem Katalog statt, in welchem man sich gerade befindet.

        In dieser beispielhaften Abbildung würde bei einem Wechsel von DIN zu ISO im Indexbaum der Wert unter "Suchen in" unverändert auf "Norm" bleiben.

        In dieser beispielhaften Abbildung würde bei einem Wechsel von DIN zu ISO im Indexbaum der Wert unter "Suchen in" unverändert auf "Norm" bleiben.

    • Fixierte Auswahl:

      Bei der Auswahl Verzeichnis fixieren oder Katalog fixieren bleibt die angezeigte Einstellung unter Suchen in beim Browsen im Indexbaum unverändert. Die Funktionsweise bei den beiden Optionen ist identisch. Beim Wechseln von Verzeichnis fixieren zu Katalog fixieren erspart man sich das Wechseln des Verzeichnisses im Indexbaum.

      • Verzeichnis fixieren (<Name des selektierten Verzeichnisses>)

      • Katalog fixieren (<Katalogname des selektierten Verzeichnisses>)

    • In Benutzerdefinierte Auswahl...

    Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.2, „Suchbereich einstellen“.

  • Suchen nach: Teilefamilien und Einzelteilen oder Einzelteilen?

    • Suchen nach Einzelteilen

      Geringere Übersicht, es sei denn, die Spezifizierung erfolgte bereits durch die Methode an sich.

      Zum Beispiel durch Angabe von Variablen bei der Volltextsuche:

      sechskantschraube D>=10 D<=16 L=50

      Wichtig ist dieser Modus insbesondere auch für die Suche in Eigenteilkatalogen, da oft heterogene Teile mit ganz unterschiedlichem Aussehen in einem Klassifikationsprojekt zusammengefasst sind.

    • Suchen nach Teilefamilien und Einzelteilen

      Gute Übersicht und trotzdem Zugriff auf Einzelteile.

    Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.3, „Suche nach Einzelteilen | Teilefamilien und Einzelteilen“.

  • Welche Suchmethode soll angewendet werden?

    Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten: Ein manuelles Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen oder die Verwendung von automatisierten Suchmethoden.

    • Manuelles Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen:

      Selektieren Sie beispielsweise die Registerseite Kataloge oder Klassen und durchsuchen Sie die jeweilige Verzeichnisstruktur nach dem gewünschten Bauteil.

      Registerseite "Kataloge"

      Registerseite "Kataloge"

      Registerseite "Klassen"

      Registerseite "Klassen"

      An den Projekt-Icons (z.B. (Bauteil) oder (Baugruppe)[32] erkennen Sie die Projektebene.

      Sobald Sie ein Bauteil mit einem Projekt-Icon (z.B. (Bauteil) oder (Baugruppe) per Doppelklick auswählen, wechselt die Oberfläche in die Teileansicht. Detaillierte Informationen zur Teileansicht finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.7, „Teileansicht“.

      Detaillierte Informationen zu den einzelnen Registerseiten finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.8, „Teileauswahl über Verzeichnisstrukturen“.

    • Automatisiertes Durchsuchen der Verzeichnisstrukturen:

      Die Volltextsuche ist beim Öffnen des Programms standardmäßig geöffnet und aktiviert.

      Andere Suchmethoden können jederzeit mit Klick auf den entsprechenden Link oder Kontextmenübefehl hinzugenommen werden.

      Mit Klick auf können Methoden entfernt werden.

      Mittels Auswahlkästchen können Methoden für einen bestimmten Suchlauf aktiviert oder deaktiviert werden.

      • Volltextsuche

      • Variablensuche,

      • Geometrische Suche (3D)

      • Skizzensuche (2D)

      • Farbsuche

      • Topologiesuche

      Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Suchemethoden und Zusatzoptionen finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4, „Suchmethoden“.

    • Synonymsuche:

      Ist Suchen nach Synonymen aktiviert, wird vor der eigentlichen Suche anhand des eingegebenen Schlagwortes die Synonyme-Datenbank abgefragt und dann mit allen gefundenen Begriffen die Suche durchgeführt. Es erscheint eine Kurzinformation mit den ergänzten Synonymen (Suchbegriffen).

      Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.4.2.4, „Volltextsuche mit Synonymen ergänzen“.

    • Sucheinstellungen: als Vorlage speichern / laden:

      Insbesondere bei komplexen Einstellungen sparen Sie Zeit, wenn Sie Suchvorlagen benutzen:

      Siehe hierzu unter Abschnitt 3.1.1.6.5, „Sucheinstellungen: als Vorlage speichern / laden“.

  • Standardsuche oder Cloud Navigator starten?

    "Suche starten" oder "Cloud Navigator starten"

    "Suche starten" oder "Cloud Navigator starten"

    Die Qualität der Suchergebnisse ist unabhängig vom gewählten Modus identisch.

    • Wenn Sie Suche starten klicken, werden die Suchergebnisse unterhalb auf der Registerseite Suchergebnisse dargestellt.

      Suchergebnisse mit Darstellungsoption "Symbole"

      Suchergebnisse mit Darstellungsoption "Symbole"

      Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.7, „Suchergebnisse“.

    • Wenn Sie Cloud Navigator starten klicken, werden die Suchergebnisse unterhalb auf der Registerseite Cloud Navigator dargestellt.

      Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.11, „Cloud Navigator“.

      Der Cloud Navigator stellt einen völlig eigenständigen Modus dar.

      Das Bestimmen der Suchmethode, die Ergebnissausgabe und das erneute Bestimmen einer Suchmethode finden innerhalb einer graphischen Darstellung (der Cloud) statt.

  • Registerseite Suchergebnisse

    Die Suchergebnisse werden unterhalb auf der Registerseite Suchergebnisse mit Darstellungsmodus Symbole bzw. Details ausgegeben.

    Symbole

    Symbole

    Details

    Details

    In Abhängigkeit von der Einstellung Einzelteilen oder Teilefamilien und Einzelteilen .(vergleiche oben) gestaltet sich der Zugriff auf die Einzelteile unterschiedlich. Ob das übergeordnete Projekt (Einzelteil oder Baugruppe) angezeigt wird oder eine konkrete Ausprägung erkennen Sie am entsprechenden Icon:

    • | Einzelteil oder Baugruppe

    • Konkrete Ausprägung

    Im Kontextmenü einer Teilefamilie oder eines Einzelteils steht eine Vielzahl von Kommandos zur Verfügung. Im Details-Modus werden zusätzlich auch Schaltflächen eingeblendet.

    Mittels Öffnen beispielsweise wechseln Sie in die Teileansicht. Detaillierte Informationen zur Teileansicht finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.7, „Teileansicht“.

    Mittels beispielsweise öffnen Sie den Bauteilvergleich bzw. laden ein Bauteil in den Bauteilvergleich. Detaillierte Informationen zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.

  • Bauteilvergleich

    Die wichtigsten Features:

    • Sie können dem Bauteilvergleich direkt aus den Suchergebnissen heraus beliebig viele Bauteile hinzufügen. (Per Drag & Drop, Schaltflächen oder Kontextmenübefehl)

    • Der Aufruf des Dialogfensters Bauteilvergleich ist auf verschiedene Weisen möglich:

      • Aufruf Bauteilvergleich aus Symbolansicht mittels Kontextmenü

        Aufruf Bauteilvergleich aus Symbolansicht mittels Kontextmenü

      • Aufruf Bauteilvergleich aus Detailansicht mittels Kontextmenü

        Aufruf Bauteilvergleich aus Detailansicht mittels Kontextmenü

        Wird die Maus über eine Zeile geführt, erscheinen Icons. Mittels , , können Sie ebenfalls den Bauteilvergleich aufrufen.

        Aufruf Bauteilvergleich aus Detailansicht mittels Schaltfläche

        Aufruf Bauteilvergleich aus Detailansicht mittels Schaltfläche

    • Das Fenster des Bauteilvergleichs kann einzeln positioniert oder angedockt werden. Um das Fenster zu verschieben klicken Sie mit gehaltener Maustaste in die Titelleiste.

    • Der Vergleich kann textuell auf Basis einer Vielzahl von Parametern (Tabellenvariablen, Klassifikationsmerkmale, topologische Daten aus Geometrie) vorgenommen werden.

    • Für jeweils 2 zu bestimmende Teile kann ein 2D-, bzw. 3D-Vergleich durchgeführt werden. Einfärbungen in den Schnittansichten verdeutlichen die Unterschiede, Messraster können eingeblendet werden und liefern die Abmessungen, u.v.m.

    Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10, „Bauteilvergleich“.



[32] Dies sind die am häufigsten vorkommenden Bitmaps. Alle weiteren finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.12, „Legende: Verwendete Icons auf Katalog-, Verzeichnis-, Projektebene und Teileansicht“.

[33] Möchten Sie die Voreinstellung ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen rechts unten und wählen die Registerseite Allgemein.