powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.6.4. Verschiedene Anwendungsmethoden der Skizzensuche
3.1.6.4.6.4.1. Skizze aus Bildimport erstellen

Mit Klick auf das Icon Zeichnung importieren können Sie das Bild eines Bauteils importieren, dann mittels verschiedener Verfahren das Bauteil sauber aus dem Bild extrahieren und abschließend die Zeichnung in den "Skizzenwürfel" zur Skizzensuche (2D) übernehmen.

Im Folgenden ist der Ablauf anhand eines Beispiels dargestellt:

  1. Rufen Sie Skizzensuche (2D) auf.

    -> Das gleichnamige Dialogfenster öffnet sich.

    Die Abb. zeigt den noch leeren "Skizzenwürfel".

    Die Abb. zeigt den noch leeren "Skizzenwürfel".

  2. Klicken Sie auf das Icon Zeichnung importieren und fügen Sie das gewünschte Bild via Explorer ein. Mögliche Bildformate sind jpg, gif und png. Ebenso gut können Sie das Bild auch direkt mit Strg+V einfügen.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Extraktion des Bauteils mit importiertem Bild.

    Bild importiert

    Bild importiert

  3. Bestimmen Sie die Extraktionsmethode durch Klick auf den entsprechenden Reiter und extrahieren Sie das Teil.

    • Standard

    • Segmentierung

    • Ausschneiden

    Beispiel "Segmentierung"

    Beispiel "Segmentierung"

  4. Bestätigen Sie abschließend mit Klick auf OK.

    Die Abb. zeigt unter "Skizzen" die aktuell übernommene Skizze.

    Die Abb. zeigt unter "Skizzen" die aktuell übernommene Skizze.

Sie können nun die Skizze optional noch modifizieren. Vergleiche Abschnitt 3.1.6.4.6.6, „Malwerkzeuge“.

Schließen Sie das Dialogfenster Skizzensuche (2D) mit Übernehmen bzw. Übernehmen und Suchen.

Im Folgenden sind die Extraktionsverfahren Standard, Segmentierung und Ausschneiden detailliert beschrieben.

3.1.6.4.6.4.1.1. Standard

Die Standard-Methode bietet folgende Optionen:

  • Farbbild benutzen: Das Bild sollte ohne Schatten bereits die gewünschte Kontur zeigen und kann dann direkt übernommen werden.

  • Zu Schwarz-Weiß-Bild konvertieren: Passen Sie die Helligkeit solange an, bis die gewünschte Kontur sichtbar wird.

    Original

    Original

    Helligkeit einstellen: Hier etwas zu wenig Helligkeit

    Helligkeit einstellen: Hier etwas zu wenig Helligkeit

    Ergebnis befriedigend

    Ergebnis befriedigend

  • Zu Schwarz-Weiß-Bild mit Alpha-Werten konvertieren: Die Option funktioniert bei Bildern, die Transparenz enthalten. Alle transparenten Pixel werden weiß gesetzt und alle nicht transparenten Pixel schwarz.

3.1.6.4.6.4.1.2. Segmentierung

Mit der Methode Segmentierung können Sie beliebig oft ein Segment des Teils bzw. des Hintergrunds markieren, bis Sie mit dem Resultat zufrieden sind.

Grundsätzlich gilt: Je kontrastreicher ein Bild ist und je weniger Störkonturen es aufweist, um so weniger Markierungen werden zur Extraktion der Zeichnung benötigt. In der Praxis lassen sich aber eben keine perfekten Bilder erstellen. Das Feature ist so ausgelegt, dass Störkonturen einfach entfernt werden können.

[Hinweis] Hinweis

Bei Segmentierung muss nicht komplett ausgeschnitten werden. Es ist ausreichend, mit einer kleinen Markierung zu sagen: „Das ist das Teil“ (grün) und „Das ist der Hintergrund oder ein Loch“ (lila).

Sie können beliebig oft zwischen Grün (Zufügen) und Lila (Entfernen) wechseln, außerdem sich mit den Navigationstasten "Vor" und "Zurück" flexibel bewegen.

Beispiel:

Mit wenigen Markierungen sind die wesentlichen Konturen in der Vorschau bereits dargestellt.

Insbesondere der kontrastarme Zwischenbereich wird noch nicht korrekt dargestellt. Markieren Sie den Zwischenbereich mit lila.

-> Dadurch werden (hier im Beispiel) auch am Teil selbst Bereiche entfernt.

Fügen Sie mit Grün die fehlenden Teilebereiche wieder zu.

3.1.6.4.6.4.1.3. Ausschneiden

Markieren Sie die äußere (grün = Bauteil) und innere Kontur (lila = Löcher) des Bauteils, entweder als Freihandlinie oder mit der Option Kantenerkennung aktivieren (meist besser).

Es stehen die Tools Ausschneiden, Radieren, Glätten und Heranziehen zur Verfügung:

  • Ausschneiden:

    1. Wählen Sie zunächst Grün und markieren Sie die Außenkontur.

      Klicken Sie auf die zu markierende Kante und führen Sie die Maus entlang der Kante bis zurück zum Ausgangspunkt.

      [Hinweis] Hinweis

      Achten Sie darauf, den Kreis zu schließen. Wenn der Kreis nicht wirklich geschlossen ist, erscheint keine Vorschau.

    2. Wählen Sie Lila und markieren Sie die Innenkontur.

  • Radieren: Radieren funktioniert nur am Ende einer Linie (nicht mitten drin).

    Klicken Sie auf das Ende der gewünschten Linie und radieren Sie mit gehaltener Maustaste entlang der Linie zurück.

    Vor Radieren

    Vor Radieren

    Nach Radieren

    Nach Radieren

  • Glätten:

    Glätten nähert Punkte dem erwarteten Mittelwert zwischen Vorgänger und Nachfolger an.

    1. Wählen Sie die gewünschte Konturfarbe, auf die Sie das Tool anwenden möchten.

    2. Setzen Sie den Mauszeiger auf die Linie und fahren Sie diese entlang.

    Kontur ungeglättet

    Kontur ungeglättet

    Kontur geglättet

    Kontur geglättet

  • Heranziehen:

    Heranziehen bewegt Punkte in der näheren Umgebung zum Mauszeiger hin. Wenn Sie außerhalb der Kontur klicken, ziehen Sie diese nach außen, wenn Sie innerhalb klicken, nach innen. Mit jedem Mausklick wird die Kontur weiter an den Mauszeiger herangezogen.

    Markierung zu weit außerhalb

    Markierung zu weit außerhalb

    Markierung herangezogen

    Markierung herangezogen

Kantenerkennung aktivieren: Wenn die Option deaktiviert ist, versuchen Sie bitte, die Konturen so genau wie möglich zu treffen. Das Ergebnis wird so übernommen.

In der Regel führt die Aktivierung der Option leichter zu einem guten Ergebnis.

Beispiel einer schlecht gezeichneten Freihandlinie

Beispiel einer schlecht gezeichneten Freihandlinie

Kantenerkennung aktiviert

Kantenerkennung aktiviert

3.1.6.4.6.4.2. Skizzen automatisch aus 3D erstellen und modifizieren

Sie können aus einem beliebigen Teil der Verzeichnisstruktur oder einer Ergebnisliste automatisch die Ansichtsskizzen erstellen, danach im Skizzierer modifizieren und dann für eine Skizzensuche verwenden.

  1. Aufruf: Klicken Sie den Kontextmenübefehl Skizzensuche mit Skizzen von diesem Teil.

    Den Befehl finden Sie im Kontextmenü von Projekten (in der Verzeichnisstruktur oder in Ergebnislisten).

    Beispiel: Aufruf aus Suchergebnisse

    Beispiel: Aufruf aus Suchergebnisse

  2. Es werden automatisch 3 Skizzen-Ansichten generiert und im Dialogfenster Zeichnung importieren angezeigt.

    Wenn die Option In Schwarz-Weiß-Bild umwandeln aktiviert ist, können Sie optional vor dem Import Farben umkehren und Helligkeit anpassen.

    Mit OK werden die Zeichnungen übernommen und in der Liste der Suchmethoden dargestellt.

  3. Mit Klick auf den Link Skizzensuche (2D) öffnen Sie das Dialogfenster zum Bearbeiten der Skizzen. Sie können die Skizzen nun im aktuellen Zustand verwenden oder gegebenenfalls weiter bearbeiten und erst danach für eine Skizzensuche verwenden.

    Skizzen im Skizzierer

    Skizzen im Skizzierer

    Details zum Skizzierer finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.6.6, „Malwerkzeuge“.

3.1.6.4.6.4.3. Skizzen komplett manuell erstellen

Erstellen Sie im Skizzierer Skizzen manuell. Siehe Abschnitt 3.1.6.4.6.6, „Malwerkzeuge“.