powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.7.1. plmsynchro.cfg

Der Block [import] betrifft das Importieren der Attribut-Informationen nach PARTsolutions, entweder in die Projekttabelle (Sachmerkmalstabelle) oder in die Linkdatenbank.

Zu importierende oder auch auszuschließende Attribut-Informationen werden hier spezifiziert.

[Hinweis] Hinweis

Klassifizierungs-Definitionen haben Vorrang vor Ausschluss-Definitionen.

Im Folgenden sind die einzelnen Schlüssel erläutert:

  • Angabe von LinkDB Benutzername und Passwort

    [import]
    ciDBUser=location
    ciDBPass=location
  • Eindeutiger Identifizierer eines Teils

    Bestimmen Sie EIN Attribut als ERP_PDM_NUMBER. In der Regel können Sie den Defaultwert "IDNR" belassen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext des Schlüssels.

    [import]
    classifyerpattribute=IDNR
  • Alle Attribute ausgeben oder nicht klassifizierte Attribute (nicht explizit benannte) entfernen

    Wertebereich:

    • 0 (Default): Alle Attribute ausgeben

    • 1: Alle nicht klassifizierten Attribute entfernen

    Beispiel:

    [import]
    removeattributesnonclassified=0

    [Hinweis] Hinweis

    Entsprechend der Vorgabe 0 oder 1 bestimmen Sie danach explizit die zu importierenden Attribute (classifyprojectattribute) oder schließen optional bestimmte Attribute aus (RemoveAttribute).

  • Bestimmen Sie die Attribute, welche in die Projekttabelle (Sachmerkmalstabelle) übernommen werden sollen.

    [import]
    classifyprojectattribute0="Attribute name 0"
    classifyprojectattribute1="Attribute name 1"
    classifyprojectattribute2="Attribute name 2"
    etc.

    [Hinweis] Hinweis

    Vergleiche hierzu auch den Schlüssel get_cad_attributes_on_convert, der in manchen Schnittstellen (pdmProxies.cfg) verwendet wird. Dieser muss auf 1 gesetzt sein.

  • Attribute spezifizieren, welche in die Linkdatenbank übernommen werden sollen

    Beispiel:

    [import]
    classifydatabaseattribute=ARTIKEL

    [Hinweis] Hinweis

    Beachten Sie, dass unter $CADENAS_SETUP/classimport.cfg -> Block [MATNR_FIELDS] weitere Einstellungen hierzu getätigt werden müssen.

  • Attribute spezifizieren, welche entfernt werden sollen

    Beispiel:

    [import]
    RemoveAttribute0="MATERIAL IDENTIFIER"
    RemoveAttribute1=CATEGORIES
    RemoveAttribute2=MEMBER
  • Attribute umbenennen

    [import]
    'Attribute Name'='New Attribute Name'
  • Bestehenden Datenstand überschreiben

    Wertebereich: =0/1

    0: Nicht überschreiben

    1: Überschreiben

    Beispiel:

    [import]
    OverwriteMode=0

    Beim allerersten Prozesslauf ist die Einstellung unerheblich. Solange noch kein befriedigender Datenstand erreicht ist, verwenden Sie die Einstellung 1. Sobald jedoch keine Änderung an einem existierenden Zustand mehr durchgeführt werden soll, verwenden Sie die Einstellung 0.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Effekt dieses Schlüssels ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle (pdmProxies.cfg).

[Hinweis] Hinweis

Sehen Sie sich zum Block [import] die Beispiele an.