Folgende "Sonstige"-Formate sind in einem eigenen Abschnitt erläutert:
Alle weiteren Formate sind unter Abschnitt 3.1.2.1.2.5.6, „Weitere "Sonstige" Formate exportieren“ zusammengefasst: |
Die Einstellungen nehmen Sie auf den Registerseiten AVI Optionen und Querschnitt vor, die unten beschrieben werden.
Breite in Pixel, Höhe in Pixel
Tragen Sie in die Eingabefelder die gewünschte Höhe und Breite ein.
In aller Regel belassen Sie den Defaultwert "RGB32".
Ansonsten wählen Sie im Listenfeld das gewünschte Bitmapformat.
Abstand zwischen Bildern in 1/100 Sek. (1-255)
Die Rotationsgeschwindigkeit ergibt sich aus dieser Einstellung und der Einstellung Animation Frame.
Sie können den Farbstil an das Layout von PARTsolutions-Versionen, CAD-Systemen und weiteren Stilvorlagen angleichen:
8.1, 9.0, Purist, Metal, Wood, Catia V5, Solid Edge, SolidWorks, NX, One Space Designer, Pro/Engineer, Inventor
Um einen transparenten Hintergrund zu erhalten, aktivieren Sie die Option.
Wählen Sie im Listenfeld den gewünschten Codec.
Die beste Qualität liefert die Einstellung Kein Codec. Allerdings entstehen ohne Codec sehr große Dateien.
Wählen Sie aus der Liste einen Codec, bei dem Qualität und Dateigröße im gewünschten Verhältnis stehen.
Skalierung: Defaultwert '1' (kleinst möglicher Wert)
Zeitliche Skalierung. Je größer die Zahl, umso langsamer die Bewegung.
Je mehr Frames pro Sekunde, desto runder die Bewegung, aber umso größer auch die Datei.
In der Regel belassen Sie diese Einstellung. Eine Änderung auf '2' würde die Anzahl der Keyframes halbieren.
Audio- und Videodaten werden ineinander verzahnt abgespeichert.
Optional können Sie die Rotationsschrittweite in Grad für die einzelnen Achsen bestimmen.
Mittels Durchsuchen öffnet sich der Explorer.
Ändern Sie bei Bedarf Pfad und Dateiname. Belassen Sie in jedem Fall die Dateiendung.
Alle Bauteile aus CADENAS Katalogen können als 3D-Körper in dem weit verbreiteten Adobe PDF-Format dargestellt werden. Die Bauteile und Baugruppen können somit auf allen Rechnern weltweit mit einer kostenfreien Standardlizenz des Adobe Acrobat Readers (ab Version 7.0.8) in 3D dargestellt werden. So ist es bereits im Vorfeld möglich, sich ein realistisches Bild vom Bauteil zu machen.
Anwendungsgebiete des Adobe Acrobat 3D sind 3D-Abstimmungsprozesse, genauere verbesserte Zusammenarbeit an technischen Dokumenten durch die Integration von 3D Daten, kürzere Entwicklungszeiten aufgrund anschaulicher 3D Konstruktionen und Vermeidung von Konstruktionsfehlern. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die technische Dokumentation. Die 3D Konstruktionsdaten können nun ohne den Einsatz von nativen CAD Anwendungen auf jedem Desktop dargestellt werden und die Aufbereitung der CAD Daten für Marketing und technische Dokumentation gestaltet sich kinderleicht.
Vergleichen Sie hierzu auch Abschnitt 3.1.2.1.2.5.3, „PDF Datenblatt exportieren“.
Wählen Sie über das Menü Export, bzw. die entsprechende Symbolleiste Datei -> Sonstige -> PDF (Only 3D).
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Export im PDF (Only 3D)-Format.
Einige Einstellungsoptionen vom Acrobat Reader können Sie bereits im Dialogfenster vornehmen.
Definieren Sie unter Zieldatei Name und Speicherort der Datei.
Details zur Registerseite Exportoptionen finden Sie unter Abschnitt 3.1.2.1.2.5.6.1, „Registerseite "Exportoptionen" -> Exportgenauigkeit“.
Um CADENAS Bauteile aus PARTsolutions als 3D-PDF zu exportieren, benötigen Sie eine Lizenz für die Acrobat Schnittstelle, aber keine Volllizenz für Adobe Acrobat 3D.
Das 3D PDF Datenblatt wurde für die Plattformen PARTcommunity, PARTserver und PARTsolutions (ab V8.1.08) (auch Offline CDs) entwickelt. Mittels der Datenblatt-Funktion kann ein 3D-PDF-Dokument aus einem Katalog online im Web oder in einer lokalen Installation erzeugt werden. Die Ansicht kann ein 3D-Modell, 2D-Ansicht - mit Bemaßung - fotorealistische Bilder, Sachmerkmalstabelle und weitere Eigenschaften enthalten.
Entscheidend für Kataloghersteller ist, dass zur Erstellung des 3D-PDF-Datenblatts keine Änderungen an den Katalogen vorzunehmen sind, denn das Datenblatt wird automatisch mit den bereits vorhandenen eCATALOGsolutions Katalogdaten gefüllt.
Durch die einheitliche Datenblattdefinition ist das 3D-PDF-Datenblatt hauptsächlich für den Endanwender interessant. Alle Kataloge an allen PARTsolutions Arbeitsplätzen produzieren identische Arbeitsblätter, was die interne Dokumentation verbessert. Darüber hinaus bekommt der Anwender des 3D-PDF-Datenblattes alle Informationen in einer Übersicht, wodurch die Produktauswahl wesentlich unterstützt wird.
Nach der Erstellung des 3D Modells ist das Datenblatt sofort verfügbar und stellt durch die Unterstützung der 3D-Funktion eine innovative Methode mit geringer Fehleranfälligkeit dar.
Das 3D-PDF-Datenblatt ist in mehreren Sprachen für PARTcommunity, PARTserver, PARTsolutions und Offline CDs verfügbar.
Zum Erstellen des 3D-PDF-Datenblattes muss eine Layoutvorlage definiert werden. Diese enthält die Informationen, wie die Daten auf dem PDF angeordnet werden sollten.
Die Vorlagen werden mit Normtext, Normnummer, Vorschaubild, U3D-Bild (interaktive 3D-Ansicht)[83], Technischen Voransichten, 2D-Ableitungen, Tabellenwerten, etc. befüllt.
Es wird die eingestellte CADENAS Sprache ($CADENAS_LANGUAGE) verwendet.
Alle Darstellungen beziehen sich auf die beim Export gewählte Tabellenzeile.
Im PDF-Datenblatt kann für die 2D-Ableitung auch die Einstellung Schattierte Darstellung gewählt werden. Das Erstellen geht wesentlich schneller und da in den meisten Fällen keine reale Liniendarstellung benötigt wird, stellt dies eine gute Alternative dar.[84]
Sie können den Windows-Benutzernamen und die Masse des Teils/Assemblys im PDF-Datenblatt anzeigen lassen. Die Massenangabe ist u.a. wichtig, um Frachtkosten berechnen zu können. Der Benutzername ist für firmeninterne Datenblätter interessant, z.B., bei eingehenden Bestellungen, wenn das Datenblatt der Bestellung beigelegt wird.
Rufen Sie
das Exportformat in PARTdataManager über das Icon PDF Datasheet
auf.
-> Das Dialogfenster Export im PDF Datasheet-Format öffnet sich auf der Registerseite PDF Exportoptionen.
Die Standardauswahl Default-Template verwenden ist aktiviert.
Sofern für den aktuell gewählten Katalog firmeneigene Standard-Templates vorliegen, können Sie diese im Listenfeld Ebene auswählen, ansonsten wählen Sie Cadenas.
![]() |
Hinweis |
---|---|
Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Template die Anzeige einer 2D-Ableitung vorsieht. |
Ableitungsansicht aus Vorlage überschreiben:
Ist die Option gesetzt, wird die Einstellung im Listenfeld unter Ableitungsansicht verwendet.
Ist die Option nicht gesetzt, dann wird die Vorgabe aus der Vorlage verwendet unabhängig von der Einstellung unter Ableitungsansicht. Ist allerdings im Template keine Vorgabe getroffen, dann wird ebenfalls die Einstellung im Listenfeld unter Ableitungsansicht verwendet.
Registerseite Tabelle -> Spalten aus Tabelle entfernen:
Auf der Registerseite Tabelle können Sie für die Datenblattansicht Spalten aus der Tabelle entfernen. Aktivieren Sie bei den nicht darzustellenden Spalten das Auswahlkästchen.
Optional können Sie auf der Registerseite Exportoptionen die Exportgenauigkeit anpassen.
Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Genauigkeit aus:
Das Bauteil wird vor dem Export in dem eingestellten Detaillierungsgrad neu berechnet.
Die
Funktion ist identisch mit der Detaillierung
Option im PARTdataManager, aber hier nur temporär
für den Export.
Um für ein einzelnes Projekt den QR Code zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Aufruf: Export Menü -> Export in Datei -> Sonstige -> QR Code
Einstellungen Registerseite QR Optionen:
Die in den Eingabefeldern Basislink, Linkoptionen und Text verwendeten Informationen werden in den Code eingebettet. Es können Bauteil-Parameter wie $NN., $NT., $NB., $ALL_VISCOL. (alle sichtbaren Parameter), $ALL_COL. (alle Parameter), $ProjectPath. (Projektpfad) verwendet werden.
Es gibt zwei Basiseinstellungen:
Wenn PARTcommunity Link gewählt ist, werden automatisch der Basislink, der Projektpfad und die Linkoptionen zusammengesetzt.
Wenn Text ausgewählt ist, kann man beliebige Kombinationen erstellen. Das können entweder Links oder auch andere Texte sein, die im QR gespeichert werden sollen.
Link auf eigene Herstellerseite mit Bestellnummer BNR (aus Tabelle)
http://www.meine_firma.de/showproject.asp?NR=$BNR.
Einstellungen Registerseite Exportoptionen: Siehe Abschnitt 3.1.2.1.2.5.6.1, „Registerseite "Exportoptionen" -> Exportgenauigkeit“.
Sie können den QR Code auch für ganze Verzeichnisse exportieren:
-> Es öffnet sich das Dialogfenster Dateien exportieren.
Sofern in einem Vorprozess eClass Advanced Attribute ins Projekt eingebunden wurden, können Sie diese nun in Form einer XML-Datei exportieren.
-> Die dem Projekt beiliegende XML-Datei wird exportiert.
... <FEATURE> <FTEMPLATE> <FT_ID>0173-1#02-BAD291#007</FT_ID> <FT_NAME>Direktmontage möglich</FT_NAME> </FTEMPLATE> <VALUE_IDREF>0173-1#07-CAA017#002</VALUE_IDREF> <FVALUE_DETAILS>Nein</FVALUE_DETAILS> <FID>323</FID> <FPARENT_ID>-1</FPARENT_ID> </FEATURE> ...
Details, wie Sie eClass Advanced Informationen importieren, finden Sie unter Abschnitt 4.7.2.1.15.2, „eClass XML-Datei importieren...“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.
In diesem Abschnitt finden Sie folgende Formate des Menüpunktes Sonstige. Bei jedem Format sind die dort vorhandenen Registerseiten angegeben, auf denen Sie Einstellungen vornehmen können. Mit Klick auf den Link gelangen Sie zum entsprechenden Abschnitt.
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Collada Optionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Collada Optionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Einstellungen" (BoM JSON)
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Einstellungen" (BoM XML)
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Collada Optionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Filter"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
PARTcommunity WebViewer 3D (Reduced)
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation", Registerseite "Reduktion"
Siehe Abschnitt 3.1.2.1.2.5.2, „PDF (U3D) Format exportieren“.
Siehe Abschnitt 3.1.2.1.2.5.3, „PDF Datenblatt exportieren“.
Registerseite "Exportoptionen"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite WebGL Html, Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Registerseite "Exportoptionen", Registerseite "Querschnitt", Registerseite "Transformation"
Auf der Registerseite Exportoptionen können Sie die Exportgenauigkeit anpassen.
Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Genauigkeit aus:
Das Bauteil wird vor dem Export in dem eingestellten Detaillierungsgrad neu berechnet.
Die Funktion ist
identisch mit der Detaillierung Option im PARTdataManager, aber hier nur temporär für den
Export.
Auf der Registerseite Transformation können Sie für das exportierte Bauteil die Achsenorientierung und Skalierung anpassen.
On the tabbed page Reduction, you can not only specify a certain number of triangles, but also the required result quality.
Default: Reduces to the predefined number of triangles. If the current number of triangles undershoots the predefined count, no reduction will be made.
Light: Light reduction. Great for a simple reduction of the face count of Parts. The topology will not be changed. Circles will be approximated by many faces.
Medium: Medium reduction. Great reduction of the face count of any Part. The topology will not be changed. Circles will be approximated by less faces.
Rough: Rough reduction. Great reduction of the face count of big or highly triangulated parts. Can destroy the topology of small parts and can lead to edged circles.
WebGL steht für Web Graphics Library (englisch für Web-Grafik-Bibliothek) und ist ein Bestandteil von Webbrowsern, mit dessen Hilfe hardwarebeschleunigte 3D-Grafiken direkt im Browser – ohne zusätzliche Erweiterungen – dargestellt werden können.
Wählen Sie mit Klick in die Felder die Hintergrundfarbe für oben und unten.
Erzeugen Sie optional einen Hyperlink. Der Hyperlinktext wird auf der Ausgabeseite oben mittig angezeigt.
Passen Sie die Einstellungen unter Basislink entsprechend an.
Wenn Sie die Option Text wählen können Sie im Eingabefeld Text den Link frei definieren.