Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Nach Klick auf werden die Suchergebnisse unterhalb aufgelistet.
Entsprechend des Übereinstimmungsgrades ist der Prozentwert farbig markiert.
Hinweis | |
---|---|
Die Prozentangabe kann um ein paar Punkte vom eigentlich best möglichen Wert abweichen. Sie bezieht sich auf das für den Vergleich verwendete Vorberechnungsteil. Um schnelle Berechnungszeiten zu gewährleisten, sind bei großen Tabellen die geometrischen Daten evtl. nicht für alle Teile vorberechnet.[52] Beim Laden eines Teils werden fehlende Daten immer aktuell berechnet, so dass die Darstellung im 3D-Vergleich und 2D-Vergleich immer korrekt ist. Um alle vorhandenen Einzelteile (Ausprägungen) der Familientabelle zu sehen, laden Sie einfach das Suchteil und das zu prüfende gefundene Teil entweder in die Teileansicht oder in den Bauteilvergleich. |
Gespiegelte Teile filtern: In der Liste der Suchergebnisse sind gespiegelte Teile mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.
In der Spalte Schnellvergleich sehen Sie die Proportion zwischen Suchteil und Ergebnisteil.
Beim Ergebnisteil wird die Bounding Box (dreidimensionaler Hüllkörper) des Suchteils in die 2D-Darstellungen der Suchergebnisse gezeichnet, sodass Sie auf einen Blick das Größenverhältnis zwischen Suchteil und Ergebnisteil erkennen. Die exakten Werte sehen Sie in der Spalte Größe daneben.
Beim Suchteil selbst umhüllt die Bounding Box exakt. Bei größeren oder kleineren Ergebnisteilen liegt sie entsprechend außerhalb oder innerhalb.
Per Default wird der Schnellvergleich nicht angezeigt. Wenn Sie diesen für alle Ergebnisteile sehen möchten, aktivieren Sie in der Spalte Schnellvergleich das Auswahlkästchen Für alle anzeigen, ansonsten aktivieren Sie das Auswahlkästchen direkt bei den gewünschten Teilen. Im Spaltenkopf können Sie den Dialog Spalten auswählen per Kontextmenü aufrufen und dort den Schnellvergleich grundsätzlich an- oder ausschalten (siehe Abschnitt 3.1.6.7.2, „Spalten ein-/ausblenden“).
Im 3D-Tooltip der Ergebnisliste wird das Suchteil ebenfalls als rote Bounding Box[53] angezeigt (analog zur roten Bounding Box im 2D-Schnellvergleich).
Auch unter Teileansicht -> Verweise wird die Bounding Box des Schnellvergleich angezeigt.
Die Ergebnisse können nach verschiedenen Kriterien (Metadaten) wie z.B. Vorschau, Katalog, Projekt, etc.[54]sortiert werden. Klicken Sie hierzu irgendwo auf den Spaltenkopf der Tabelle.
Besonderheit: Bei einer geometrischen Suche wird die Ähnlichkeit zum Referenzteil in Farbe und mit Prozentwerten angezeigt.
Evtl. ist es sinnvoll, nur die jeweils interessanten Spalten einzublenden und alle übrigen auszublenden. Rufen Sie das Dialogfenster Eigenschaften mit rechter Maustaste über einem Spaltenkopf auf.
Bei Geometrische Suche (3D) wird standardmäßig mit einem relativ hohen Mindestähnlichkeitswert von 90% gesucht. Sie haben aber die Möglichkeit, bei Bedarf den Wert sukzessive zu verringern. Klicken Sie hierzu einfach auf die entsprechende Schaltfläche am Listenende der Suchergebnisse.
Sollte die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse aufgrund der per Default eingestellten Mindestähnlichkeit von 90% unterhalb der eingestellten Maximalanzahl liegen, dann erscheint am Ende der Liste der Suchergebnisse die Schaltfläche Suchraum bis xy% Ähnlichkeit erweitern, ansonsten werden die Schaltflächen und angezeigt. Ob die Schaltfläche erscheint, ist also auch abhängig von der Option Maximale Anzahl der Suchergebnisse:[55]
Wenn Sie die Maus über eine Ergebniszeile bewegen, erscheinen verschiedene Schaltflächen.
Klicken Sie beispielsweise auf die Schaltfläche Mit Suchteil vergleichen .
-> Das Dockingfenster Bauteilvergleich wird geöffnet.
Im Bereich Auswahlzeile für selektierte Projekte sehen Sie die Sachmerkmalstabellen von Suchteil und zu prüfendem Teil. Wählen Sie bei beiden Teilen dieselbe Ausprägung. Detaillierte Hinweise zum Bauteilvergleich finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Mit Klick auf die Schaltfläche An CAD übertragen können Sie das gewünschte Bauteil direkt an Ihr CAD-System übergeben.
[52] Bei Eigenteilkatalogen ist in der Regel bereits standardmäßig jede Ausprägung einer Familientabelle vorberechnet.
[53] kleinstmöglicher das Bauteil umhüllender Quader mit Ausrichtung entlang der Achsen X,Y,Z
[54] bei ERP-Integration auch nach ERP-Variablen wie Material, Preis, etc.
[55] Siehe Extras Menü -> Einstellungen... -> Suche Dialog -> Registerseite Allgemein -> Einstellungsoption Maximale Anzahl der Suchergebnisse.