powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.12.5.1. ERP-Verknüpfungen erstellen und speichern

Sie können komplette Verschraubungen in der Linkdatenbank ablegen.

Verschraubung speichern

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie hierzu in der ERP-Symbolleiste auf Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen .[103]

    Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen

    Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen

  2. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Verschraubung.

    Name für Verschraubung vergeben

    Name für Verschraubung vergeben

    Name der neuen Verschraubung: Geben Sie im Eingabefeld den Namen nach folgendem Muster ein und bestätigen Sie mit OK.

    Gruppe1/ISO 4162

    Die Verzeichnisstruktur wird im Dialogfenster Verschraubung laden, unter dem Punkt Datenbank angezeigt (siehe unten).

  3. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Neue Ident-Nummer. Die Normbezeichnung der Baugruppe wird automatisch aus den aneinander gereihten Normbezeichnungen der Einzelteile gebildet und ist bereits im entsprechenden Feld eingetragen.

    Bestimmen Sie ERPNr (automatisch oder manuell je nach Voreinstellung) und Werkstoff und bestätigen Sie mit Ok.

    Automatische Vergabe der Normbezeichnung - Werkstoff manuell auswählen

    Automatische Vergabe der Normbezeichnung - Werkstoff manuell auswählen

    -> Die Verschraubung ist nun in der Linkdatenbank abgespeichert.

Verschraubung öffnen

Um eine in der Linkdatenbank gespeicherte Verschraubung wieder zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie auf Öffnen.

    -> Das Dialogfenster Verschraubung laden öffnet sich.

    Verschraubung öffnen

    Verschraubung öffnen

    Unter Punkt Datenbank sehen Sie alle Verschraubungen, die in der Linkdatenbank gespeichert wurden.[104]

    Außerdem sehen Sie im Dialogfenster Verschraubung laden auch Verschraubungen, die ohne ERP-Verknüpfung abgespeichert wurden [Eigene Verschraubungen (dieser Benutzer) und Vorgegebene Verschraubungen (alle Benutzer)].

  2. Selektieren Sie unter Punkt Datenbank die gewünschte Verschraubung und klicken Sie Auswahl öffnen.

    -> Die Verschraubung wird geladen.



[103] Für welche Benutzer die Funktion zur Verfügung steht, ist über die Rollen-Rechte geregelt. Vergleiche auch Abschnitt 3.1.11, „PARTdataManager – ERP/PDM Erweiterungen“.

[104] Vorschaubilder stehen hier nicht zur Verfügung.