Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
PARTupdate macht Sie automatisiert auf Katalogupdates aufmerksam.
Nach erfolgreicher Installation wird in der Windows-Taskleiste das PARTupdate Icon angezeigt:
Sofern Sie im PARTupdate Einstellungsassistent die Option PARTupdate automatisch mit Windows starten. aktiviert haben, entfällt ein weiterer Aufruf. Das PARTupdate Icon wird grundsätzlich in der Windows Taskleiste angezeigt.
Ansonsten rufen Sie den PARTupdate-Benachrichtigungs-Assistent auf über Start -> Alle Programme -> CADENAS -> PARTsolutions -> PARTupdate.
Per Kontextmenübefehl auf dem Icon können folgende Aktionen ausgeführt werden:
Nach der Prüfung (dauert einen kleinen Moment) wird die Kurzinfo eingeblendet (wie bei Doppelklicken des Symbols).
PARTadmin wird mit der Kategorie Katalogaktualisierung gestartet.
Über Einstellungen öffnet sich der PARTupdate Einstellungsassistent (siehe oben).
Mit Beenden wird der Assistent abgeschaltet. --> Das Symbol verschwindet.
Sie können den PARTupdate-Benachrichtigungs-Assistent jederzeit wieder über Start -> Alle Programme -> CADENAS -> PARTsolutions -> PARTupdate aufrufen.
Über Links in der Benachrichtigung können folgende Aktionen ausgeführt werden:
Klicken Sie hier, um Kataloge zum Herunterladen auszuwählen.
Mit Klick auf diese Option öffnet sich gleich PARTadmin mit der Kategorie Katalogaktualisierung.
Detaillierte Informationen zur Katalogaktualisierung finden Sie unter Abschnitt 1.1.4.3, „Katalogaktualisierung“.