Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Einstellungen
nehmen Sie in der Konfigurationsdatei $CADENAS_SETUP/ifvault.cfg
vor.
Kommentare zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden sich in der Konfigurationsdatei selbst. Im Folgenden wird nur ein Überblick zu den wichtigsten Einstellungen gegeben:
Lokalen Bibliotheksordner bestimmen (Inventor-Project):
ROOTFOLDER_LOCAL=C:/CadData/CADENAS
ROOT-VAULT-(Bibliotheks)ordner[63] bestimmen
In diesen Ordner werden CADENAS-Teile eingecheckt.
Der Ordner ist auf ROOTFOLDER_LOCAL gemappt.
ROOTFOLDER=$/CADENAS
Auswahl des lokalen Arbeitsverzeichnisses - (Unterordner Ja/Nein?)
Wichtig ist vor allem die richtige Auswahl des lokalen Arbeitsverzeichnisses (entspricht dem Poolpfad).
Bei einer Client-Server-Installation ist darauf zu achten, dass der lokale Arbeitsordner der CADENAS-Bibliothek immer am selben Ort zu finden ist (z.B. C:\workdir\CADENAS)
|
Bei der Definition des lokalen Arbeitsverzeichnisses = Poolpfads wird gleichzeitig entschieden, ob für CADENAS-Teile Unterordner erstellt werden sollen:
Unterordner erstellen: Ja/Nein?
Es kann entweder ein flaches Verzeichnis (die Definition erfolgt immer für Vault und für Lokal gemeinsam) verwendet werden oder es kann eine Verzeichnisstruktur mit Unterverzeichnissen (die automatisch erstellt werden) verwendet werden.
Ohne Unterordner (dies ist die Default-Einstellung)
Es wird für den Poolpfad direkt "ROOTFOLDER_LOCAL" und für den VAULT-Ordner direkt "ROOTFOLDER" verwendet.
poolpath=?context.getGlobalOption("CreationOptions","ROOTFOLDER_LOCAL")
VAULTFOLDER=?context.getGlobalOption("CreationOptions","ROOTFOLDER")
Die obige Spezifizierung ist erweitert mit Schrägstrich "/" und weiteren Katalogordnernamen.
poolpath=?context.getGlobalOption("CreationOptions","ROOTFOLDER_LOCAL")&"/" &GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("<CATALOGFOLDERNAME(1)>").value()
VAULTFOLDER=?context.getGlobalOption("CreationOptions","ROOTFOLDER")&"/" &GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format("<CATALOGFOLDERNAME(1)>").value()
Login Daten bestimmen (vgl. Abb. „VAULT Login“)
password=
user=Administrator
vault=Vault
Detaillierte weitere Hinweise finden Sie in der Konfigurationsdatei selbst.
Unterstützung für mehrere Tresore (Vaults):
Dazu muss im Block [CATEGORIES] pro Tresor eine Kategorie angelegt werden.
[CATEGORIES] ISTresor1=getObject("ifvault.service").GetVault()="Vault1"
Hier wird der aktuell verwendete Tresor (Auswahl fand beim Login statt) aus der Schnittstelle ausgelesen.
Außerdem müssen pro Tresor folgende Schlüssel angelegt werden:
ROOTFOLDER_LOCAL(ISTresor1)=
ROOTFOLDER(ISTresor1)=
poolpath(ISTresor1)=
VAULTFOLDER(ISTresor1)=
PLM_AdditionalColumn(ISTresor1)=?getObject("ifvault.service").GetVault()
Falls native Teile verwendet werden, so müssen die entsprechenden Schlüssel ebenfalls pro Tresor angelegt werden. (Siehe Beispiel in der Konfigurationsdatei selbst.)
Standardteile in PARTsolutions ablegen:
Sollen native Teile, welche bereits in Vault eingecheckt sind, in PARTsolutions verwaltet werden (PARTsolutions Menü -> Eigene Bibliothek -> Aufnehmen), so müssen die unten aufgeführten Schlüssel konfiguriert werden.
Analog zu den Verzeichnissen bei CADENAS-Teilen muss ein Vault-Verzeichnis bzw. ein lokales Verzeichnis existieren, in dem alle “nativen” Teile gespeichert, bzw. in welches diese für die Verwendung heruntergeladen werden.
ROOTFOLDER(isNat OR isNatCheckin)=
ROOTFOLDER_LOCAL(isNat OR isNatCheckin)=C:/CADDATA/StdTeile
VAULTFOLDER(isNat OR isNatCheckin)=?context.getGlobalOption("CreationOptions","ROOTFOLDER")
Der Poolpfad für “native” Teile "/$RELNATPATH" wird durch die aus Vault ausgelesene Unterordnerstruktur ersetzt (falls vorhanden).
poolpath(isNat OR isNatCheckin)=?context.getGlobalOption("CreationOptions", "ROOTFOLDER_LOCAL")&"/$RELNATPATH"
Neueste oder alte Version auschecken?
Mittels
Schlüssel checkout_newest_version
kann
gesteuert werden, ob beim Checkout die alte oder die neueste Version
ausgecheckt werden soll.
checkout_newest_version=0/1
1 -> Die letzte Version einer Datei wird ausgecheckt. 0 -> Die erste Version einer Datei wird ausgecheckt, sofern ein Eintrag in PLMTABLE2 existiert.