powered by CADENAS

Manual

Manual

2.2.4.6. FLM-Lizenzen beantragen/einspielen

[Hinweis] Hinweis

Ehe Sie die Lizenzen eintragen, beenden Sie bitte alle evtl. laufenden PARTsolutions-Anwendungen!

[Hinweis] Hinweis

Die Lizenz (und damit ein eventueller Lizenzserver) muss beim Start des PARTapplicationServer verfügbar sein, da dieser beim Start seine Funktionalität konfiguriert. Ein „Nachziehen“ von Lizenzen ist nicht möglich und vorgesehen.

Im Folgenden ist beispielhaft für einen MASTER- und einen BACKUP-Server beschrieben, wie Sie Lizenzen beantragen und einspielen.

  1. Wählen Sie unter Kategorie Lizenzverwaltung den Unterpunkt FLM-Server.

  2. Klicken Sie auf Verbinden....

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Verbindung mit FLM-Server herstellen....

  3. Wählen Sie die Option Neu installierten Lizenzserver konfigurieren.

    -> Jetzt werden alle im Netz gefundenen FLM-Server angezeigt.

    Unter Typ und Rolle sehen Sie den Eintrag PASSIVE.

    [Hinweis] Hinweis

    Nach der Installation ist ein Server zuerst einmal ohne spezielle Funktionalität. Er ist weder MASTER, noch BACKUP. Er wird solange als PASSIVE angezeigt, bis eine Lizenz eingespielt wurde.

    Siehe hierzu auch unter Abschnitt 2.2.4.7, „Hintergrundinformationen“.

  4. Selektieren Sie den ersten Rechner (den, der MASTER werden soll) und bestätigen Sie mit OK.

    -> Der Rechner wird nun im Dialogbereich Verbundene Server angezeigt.

    Wenn unter Ausgewählte Server noch weitere Rechner angezeigt werden (weil als Backup-Server vorgesehen), dann selektieren Sie den zweiten Server und klicken unter Verbundene Server auf Backup hinzufügen....

    -> Der zweite Server wird nun ebenfalls im Dialogbereich Verbundene Server angezeigt.

    Wenn alle zu verwendenden Server eingetragen sind, klicken Sie Speichern....

  5. Sofern Sie noch keine Lizenzen beantragt haben, können Sie dies jetzt tun. Ansonsten überspringen Sie diesen Punkt.

    Wählen Sie hierzu die Registerseite Lizenzen online beantragen.

    [Hinweis] Hinweis

    Dadurch, dass Sie sich zuvor mit allen benötigten Servern verbunden haben, sind die IP-Adressen der Server bekannt und schon im Formular eingetragen.

    Füllen Sie das Formular komplett aus und klicken Sie Senden.

    Sobald Sie die Lizenzen erhalten haben, fahren Sie mit Punkt 6 fort.

    Falls die Verbindung zwischenzeitlich getrennt wurde, fahren Sie folgendermaßen fort:

    1. Klicken Sie im Dialogbereich Verbundene Server auf Verbinden....

      -> Es öffnet sich das Dialogfenster Verbindung mit FLM-Server herstellen....

    2. Wählen Sie hier die Option Bestehenden Lizenzserver konfigurieren.

    3. Selektieren Sie den entsprechenden Serververbund und klicken Sie OK.

      -> Der Serververbund wird nun wieder im Dialogbereich Verbundene Server angezeigt.

    Im nächsten Schritt spielen Sie die Lizenz ein.

  6. Wenn Sie die Lizenzen bereits zur Verfügung haben, spielen Sie diese nun auf der Registerseite Lizenzen ein.

    Klicken Sie auf Datei hinzufügen....

    Wählen Sie im Windows-Explorer die Lizenzdatei aus und übernehmen Sie diese.

    -> Die Lizenzdatei wird unter Datei angezeigt.

  7. Klicken Sie nun auf Speichern....

    -> Die Lizenz wird automatisch im korrekten Verzeichnis abgespeichert.

    [Hinweis] Hinweis

    Hintergrundinformation:

    Im Installationspfad des CADENAS FLM-Servers (beispielsweise C:\cadenas_flm) liegt die Datei start.env.

    Beachten Sie bitte!

    Die Umgebungsvariablen des FLM-Servers tragen zwar dieselben Namen wie in der PARTsolutions-Installation, zeigen aber auf andere Verzeichnisse!

    [ENVIRONS]
    CADENAS=%DirOfThisFile%
    CADENAS_SETUP=%ALLUSERSPROFILE%/cadenas_flm/partsolutions/setup
    CADENAS_DEFAULTUSER=$CADENAS_SETUP/user/default_user
    CADENAS_USER=%APPDATA%/cadenas_flm

    Die eingespielte FLM-Lizenz liegt somit beispielsweise auf dem CADENAS FLM-Server unter C:\ProgramData\cadenas_flm\partsolutions\setup\lic\keys.

    Wenn Sie die Lizenz selbst kopieren möchten, achten Sie bitte auf den korrekten Pfad.

    Speicherort von Nodelocked-Lizenzen hingegen ist in der PARTsolutions-Installation unter %cadenas_setup%!

    -> Ein Rechner wird nun als MASTER angezeigt, evtl. vorhandene weitere Rechner als BACKUP.

  8. Überprüfen Sie nun die Lizenz.[13]

    Alle Einzelpakete und Lizenzkeys sollten auf OK und Grün stehen.



[13] Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.4, „Lizensierung“.