Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Dem AppServer sind alle Datenbankänderungen bekannt, sodass er bei Projektänderungen und/oder Rollenänderungen mit Updates des LinkDB-Suchindex oder Client-Benachrichtigungen automatisch reagieren kann.
Falls die Option Kataloge und Suche über AppServer gewählt ist (also nicht Kataloge, Suche und Datenbank über AppServer), funktionieren automatische Updates des LinkDB-Suchindex dennoch. Das ist möglich, da man auf dem AppServer einen "Task" konfigurieren kann, der regelmäßig den LinkDB-Suchindex aktualisiert (mit den Infos aus der LOGTABLE).
Ein älteres
Konzept (bis V9.08) verwendet für Index-Updates das Skript nightupdate_erp.vbb
. Dieses
sorgt dafür, dass die ERPTABLE in den Volltextsuchindex (=Lucene-Index)
aufgenommen wird. (Kann optional auch in V10 verwendet werden.) (Details
finden Sie im Skript selbst.) Der Vorteil der AppServer-Lösung ist, dass
nur die Teile des ERP-Suchindex aktualisiert werden, in denen sich Daten
geändert haben. Sofern nicht in speziellen Fällen etwas entgegensteht,
wird der Prozess nightupdate_erp.vbb
in V10
nicht mehr benötigt.
DBSearchIndexTask: Intervall, in welchem der Task zum Aktualisieren des ERP-Suchindex gestartet wird. Er prüft dann in der LOGTABLE, ob neue Einträge vorhanden sind. Wenn ja, dann wird der ERP-Index aktualisiert.
DBClearLogTask: Intervall in welchem der Task zum Aufräumen der LOGTABLE gestartet wird. Dieser Task löscht alte Einträge aus der LOGTABLE.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt.
INSERTS, DELETES und manuelle UPDATES (durch PARTlinkManager oder PARTdataManager) können automatisch in der Tabelle LOGTABLE geloggt werden.
LOGID VARCHAR(40) NOT NULL, TABNAME VARCHAR(15) NOT NULL, KEYFLD VARCHAR(15) NOT NULL, LOGKEY VARCHAR(500) NOT NULL, LOGEXT VARCHAR(64), LOGTIME VARCHAR(20) NOT NULL, USERNAME NVARCHAR(20), HOSTNAME NVARCHAR(20), PROGNAME VARCHAR(15), MODTYPE SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL, UPDSEARCH SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL,
Die Tabelle kann via PARTlinkManager -> Extras Menü -> Datenbank -> Zusätzliche Tabellen editieren eingesehen werden.
Falls in der Konfigurationsdatei plinkcommon.cfg unter ADDITIONALTABLES der Eintrag LOGTABLE gesetzt wurde, wird die Tabelle hier angezeigt.
Bedeutung der einzelnen Spalten von LOGTABLE
TABNAME: Tabelle, wo die Änderungen gespeichert werden (ERPTABLE oder LINKTABLE).
LOGEXT: Zusätzliche Information. Bei LinkDB-Änderungen ist das Version und Zeilen-ID.
USERNAME: Login-Name des Benutzers, der die Änderung ausgeführt hat.
UPDSEARCH: Wenn UPDSEARCH den Wert 1 hat, dann soll der ERP-Suchindex aktualisiert werden. Wird vom AppServer zurück auf 0 gestellt, nachdem er aktualisiert wurde.
Damit der Task
auch wirklich ausgeführt wird, müssen noch folgende Einstellungen in der
Konfigurationsdatei pappserver.cfg
vorhanden
sein.
[TaskManagerModule] TimerInterval=60 tasks=loadAll DBSearchIndexTask=1h DBClearLogTask=24h [DBClearLogTask] DaysToKeep=365
TimerInterval: Gibt an, in welchem Intervall (Sekunden) geprüft werden soll, ob ein neuer Task zur Ausführung ansteht. (Normalerweise nicht zu ändern)
DBSearchIndexTask: Intervall, in welchem der Task zum Aktualisieren des ERP-Suchindex gestartet wird. Er prüft dann in der LOGTABLE, ob neue Einträge vorhanden sind. Wenn ja, dann wird der ERP-Index aktualisiert.
DBClearLogTask: Intervall in welchem der Task zum Aufräumen der LOGTABLE gestartet wird. Dieser Task löscht alte Einträge aus der LOGTABLE.
DaysToKeep: Anzahl der Tage, in denen die Einträge in der LOGTABLE gespeichert werden.
Manuelles Update des LinkDB-Suchindex: Bei Bedarf möglich. Siehe hierzu Abschnitt 1.1.3.4.5.2, „Kontextmenübefehle im Einzelnen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
Initiales Erstellen des LinkDB-Suchindex:
Zeitaufwand für eine initiale Befüllung: 100.000 Datensätze ca. 25 min. pro Rolle.[10]
[10] Genaue Zeiten sind abhängig von den genauen Umständen wie Netzwerkgeschwindigkeiten, Prozessorgeschwindigkeit, Plattengeschwindigkeit, etc.