Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
PARTproject -> Extras -> Zusatzmodule -> Klassensysteme: Mappen... öffnet das Dialogfenster pproject (siehe folgende Abbildung).
Mittels Mapping können Sie die Klasseninformationen innerhalb eines Klassensystems auf ein anderes Klassensystem übertragen. So können Sie z.B. Ihr selbst erstelltes Klassensystem auf ein bereits bestehendes mappen oder Sie können einen Katalog, der bereits nach eClass 5.1 klassifiziert ist, relativ einfach nach eClass 6.0 klassifizieren.
Links werden die verfügbaren Klassensysteme angezeigt, in der zweiten Ebene die Klassensysteme, die bereits gemappt sind (schwarz), bzw. die, für die noch ein Mapping durchgeführt werden kann (grau).
Rechts sieht man die eigentliche Zuordnung von Elementen (jeweils separat für Klassen und Merkmale).
Die Schriftfarben haben folgende Bedeutung:
Einträge ohne Vorschläge | |
Einträge mit verfügbaren Vorschlägen | |
Einträge mit definiertem Mapping | |
Einträge mit definiertem Multimapping |
Die manuelle Bearbeitung erfolgt über Kontextmenüs.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in einem vorhandenen Mapping noch einmal gezielt für einzelne Einträge eine Suche zu starten, um mit geänderter Suchstrategie die Vorschläge einzugrenzen oder auszuweiten.
Durch die verfügbaren Strategien führt ein Wizard. Aktuell gibt es den Levenshtein-Algorithmus, der eine Ähnlichkeitssuche auf Stringbasis ausführt. Damit können Namen, Beschreibungen, IDs, etc. der Items verglichen werden. Außerdem können für eClass-Mappings spezielle Mapping-Dateien ausgewertet werden.
Die Mapping-Dateien liegen unter $CADENAS_DATA\datasetup\classsystem\myclass1\<klassifikationsname>_mapfile.xml
bzw. <klassifikationsname>_varmapfile.xml
.
Projekte zu Klassifizierung hinzufügen
Um das Mapping zur Anwendung zu bringen, muss in PARTproject auf der gewünschten Verzeichnisebene über den Kontextmenübefehl Automatisierung -> Projekte zu Klassifizierung hinzufügen das Mapping der gewünschten Klassifikation zugewiesen werden. Erst in diesem Schritt werden die Projekte mit dem neuen, gemappten Klassensystem verknüpft.
Es öffnet sich das Dialogfenster Klassifizierung setzen.
Mit den Optionen Andere Klassifikation und Merkmale aus Klasse übernehmen werden die Klassen und Merkmale aus der gemappten Klassifikation übernommen und mit den gewünschten Projekten verknüpft.[27]
Hinweis | |
---|---|
Im Listenfeld unter Andere Klassifikation sind nur dann Einträge angezeigt, wenn zur gewünschten Klassifikation Mappings vorhanden sind. |
[27] Informationen zu den weiteren Optionen im Dialogfenster finden Sie unter Abschnitt 5.6.2.1.2, „Automatische Übernahme“.