powered by CADENAS

Manual

Manual

10.4.2. Allgemeine Einstellungen

Registerseite Elemente -> Abschnitt Allgemein

[Hinweis] Hinweis

Die folgenden Einstellungsoptionen finden Sie bei jedem Element.

  • Name: Anzeige des Elementnamens. Der Name kann hier nicht geändert werden und erscheint ausgegraut. Um Elementnamen zu ändern, wechseln Sie auf die Registerseite Layer, selektieren dort das gewünschte Element und klicken dann auf das Icon Editieren .

  • Seite: Anzeige der Templateseite. Der Wert kann hier nicht geändert werden. Um eine andere Seite zu bearbeiten, wechseln Sie einfach im Template dorthin.

  • X / Y: Position des Elements auf der Templateseite

  • Breite / Höhe: Ausmaße des Elements

  • Bei Überlauf wiederholen:

    Das Template wird beim Generieren mit den jeweiligen Daten des aktuellen Teils befüllt. Insbesondere bei Tabellen mit vielen Zeilen werden evtl. mehrere Seiten erzeugt. Mit dieser Option entscheiden Sie, ob das Element in diesem Fall auf der nächsten Seite wiederholt werden soll.

  • Rahmenstärke / Rahmenfarbe:

    Diese Optionen stehen für alle Elemente bis auf Geometrie und Tabelle zur Verfügung. Die Einstellung wird nur in der PDF-Vorschau sichtbar.

  • Hyperlink:

    Wird später im PDF-Datasheet auf das betreffende Element geklickt, wird die hier eingetragene URL aufgerufen, bzw. das E-Mail-Programm mit der hier eingetragen E-Mail-Adresse (Präfix "mailto:").

    Damit Hyperlinks auch als solche erkannt werden, muss der www-Adresse "http://" vorangestellt werden.

    Innerhalb eines Links dürfen keine unterschiedlichen Formatierungen eingesetzt werden.

    [Hinweis] Hinweis

    Sie können nicht nur feste Links, sondern auch Variablen innerhalb des Links verwenden.[a]

    So können Sie zum Beispiel mit einem allgemeinen „Hier klicken“ auf ein PARTcommunity Portal verlinken und jeweils exakt das entsprechende Teil in der speziellen Variante öffnen.

    Beispiel mit extrem vielen Variablen:

    https://company.partcommunity.com?info=company/gurtforderband/gerades_forderband/multi_
     tech/typ_gl_asmtab.prj&varset={PROJBEZ=$PROJBEZ.},{FOEBES=$FOEBES.},{QUERKR=$QUERKR.},
     {BNEL=$BNEL.},{BNEB=$BNEB.},{ULE=$ULE.},{ULA=$ULA.},{SFH=$SFH.},{TYP=$TYP.},{AUH=$AUH.},
     {ABH=$ABH.},{BANDBE=$BANDBE.},{GURTAUS=$GURTAUS.},{TEMPMAX=$TEMPMAX.},{FDA=$FDA.},
     {OI=$OI.},{GURTMAT=$GURTMAT.},{GURTOBER=$GURTOBER.},{AD=$AD.},{AN=$AN.},{GURTFARB=
     $GURTFARB.},{GURTNR=$GURTNR.},{STAUS=$STAUS.},{STF=$STF.},{STH=$STH.},{STANZ=$STANZ.},
     {STFARBE=$STFARBE.},{ANTRIEB=$ANTRIEB.},{FRICHT=$FRICHT.},{ANTRIEBPOS=$ANTRIEBPOS.},
     {ANTRIEBST=$ANTRIEBST.},{MFABSTAND=$MFABSTAND.},{BETRIEB=$BETRIEB.},{BG=$BG.},
     {UAUS=$UAUS.},{UTYP=$UTYP.},{UANZ=$UANZ.},{UBV=$UBV.},{AUFB=$AUFB.}

    [a] ab V11 SP3

  • Bedingung: Das betreffende Element wird nur dann angezeigt, wenn die eingetragene Bedingung "wahr" ist.

    • Beispiel 1:

      $IDNR. = 1013

      Das betreffende Element wird nur bei der Nummer 1013 angezeigt.

    • Beispiel 2:

      1 = 1

      Der Ausdruck 1=1 ist immer wahr. Das Element würde also in diesem Fall immer angezeigt werden.

[Hinweis] Hinweis

Einstellungsänderungen werden erst nach Klick auf Anwenden übernommen und sichtbar.

Überprüfen Sie nach Änderungen noch einmal alles und klicken Sie dann abschließend auf die Schaltfläche Anwenden.