Neben den Anfügepunkte-Klassifikationen für Electrical Connection sind die Anfügepunkte-Klassifikationen Mounting Point (CNS_CP|4|6) und Mounting Description (CNS_CP|4|7) besonders wichtig.
Alle Montagepunkte müssen mit einem Anfügepunkt ausgestattet sein.
Die Anfügepunkte werden als Mounting Point bzw. Mounting Description klassifiziert.
Mounting Point beschreibt, an welchen Stellen der Komponente andere Komponenten angebaut werden können.
Mounting Description beschreibt den Punkt und die Richtung, an dem sie selbst auf eine kompatible Komponente angebaut (draufgesteckt) werden kann.
Dies wird von CAD-Systemen unterschiedlich unterstützt:
Zuken E3: Hier wird der Aufbau von Assemblies mittels der Mounting Points nur rudimentär unterstützt. D.h. Teile können nur in Z-Richtung aufeinander gesteckt werden. Passende (kompatible) Teile werden über das System der Mounting Description und der Slot Description modelliert. Zudem kann ein Teil lediglich eine Position für die Mounting Description haben (aber mehrere Mounting Description Strings). Die Richtung der Mounting Description geht beim Export nach E3 verloren.
EPLAN: Bezüglich des Aufbaus von Assemblies ist EPLAN weitaus allgemeiner und ähnlicher zu PARTsolutions aufgebaut.
Das Klassifizieren mit Mounting Point (CNS_CP4|6) läuft standardmäßig.
Bei der Klasse Mounting Description (CNS_CP4|7) ist der wichtige Punkt das Merkmal Description. Dessen Wert erscheint später als Slot-Name in E3 und besagt, dass nur Teile, deren Merkmal Description denselben Wert hat, angebaut werden können. Da evtl. unterschiedliche Teile angebaut werden können, müssen mehrere Werte vorgegeben werden können. Da das CNS-Klassifikationssystem keine Arrays unterstützt, wird hier mit einer speziellen Methodik gearbeitet. Details hierzu finden Sie weiter unten.
Die Abbildung zeigt beispielhaft den Wert "HOOD" beim Merkmal "Description". Grundsätzlich ist der Name frei wählbar, achten Sie aber auf sinnvolle Namensgebungen.
Die folgende
Abbildung zeigt ein Bauteil in Zuken E3 mit 6 Slots, mit jeweils der
Description "MODULE", was bedeutet, dass das Bauteil 6 Subbauteile mit
Mounting
Description "MODULE
" aufnehmen kann.
Dieses Bauteil
selbst wiederum kann auf die Slots anderer Bauteile gesteckt werden, sofern
diese Slots "HOUSING
" oder "HOOD
" heißen. Beachte: Wir haben
hier eine Mounting
Description, die offensichtlich 2 Strings verwaltet.
Das Schema beim Klassifizieren ist komplett analog zum Klassifizieren von elektrischen Anschlüssen. Die einzige Schwierigkeit ist, dass mehrere "Descriptions" vorhanden sein können. In diesem Fall wird die "Hilfsklasse" CNSELEK|5|3 verwendet.
In der Klasse CNSELEK|5|3 können dann im Merkmal Description verschiedene Werte eingetragen werden. Auf diese Weise verwaltet die Mounting Description ein Array von Strings. Vergleiche Abb. „"Mounting Description" in Zuken E3.“.
Nachdem der Connection Point ausgewählt und als Mounting Description (CNS_CP|4|7) klassifiziert wurde, ist der entscheidende Punkt der Wert unter Merkmal Link ID. Er referenziert mehrfach instanziierte Klassen vom Typ CNSELEK|5|3, die wiederum unter Merkmal Link ID denselben Wert haben. Diese Klasse ist der Container für die Mounting Description-Strings, die in der Klasse vom Typ CNSELEK|5|3, im Merkmal Description eingetragen werden.
Link ID (Merkmal von CNSELEK|5|3) | Description (Merkmal von CNSELEK|5|3) | Instanz von CNSELEK|5|3 |
"Link 1" | "Description 1 von 3" | 1 |
"Link 1" | "Description 2 von 3" | 2 |
"Link 1" | "Description 3 von 3" | 3 |
Beispiel: Mounting Description (CNS_CP|4|7) für ein Array mit 2 Einträgen:
Die Komponente selbst kann also auf ein "HOOD" oder "HOUSING" gesteckt werden.