powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.7.10. Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail

Aus PARTdataManager heraus kann die Freigabe für Teile, die für den Export gesperrt sind, bei der dafür zuständigen Stelle per E-Mail beantragt werden.

Mit Klick auf die Schaltfläche Beantragen einer ERP-Nummer per E-Mail öffnet sich das Dialogfenster E-Mail verschicken und die Informationen zum geöffneten Bauteil können aus dem Dialog heraus direkt per E-Mail beispielsweise an die Normenstelle versandt werden.

Beantragungs-Dialog

Beantragungs-Dialog

Die Felder Ordner, Normnummer und Bezeichnung werden automatisch aus dem gewählten Datensatz übernommen.

Senden an kann innerhalb der Datei plinkcommon.cfg frei konfiguriert werden: Block MAIL, SENDTO

Die E-Mail erhält als Anhang eine .psmid-Datei. Mit Doppelklick auf diese Datei öffnet sich PARTdataManager mit entsprechendem Projekt und Zeile.

Die E-Mail selbst enthält alle wichtigen Informationen zum Teil, beispielsweise auch den MIDENT ("Interne Identifizierung des Teiles"), über welchen ein Teil eindeutig identifiziert ist. Vergleiche hierzu auch Abschnitt 3.1.3.2.6.14, „Teil über MIDENT öffnen“.

Die letzte Zeile enthält einen Batchbefehl mit dem das Bauteil ebenfalls im PARTdataManager geöffnet werden kann.

Beispiel-E-Mail

Beispiel-E-Mail