powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.6.7.17.1.  Block [PARTconnection]

1.1.6.7.17.1.1. Key "SkipErpRoleConditions"

[DE]

Diese Option definiert ob die ERP-Rollen spezifischen Bedingungen zu betrachten oder zu ignorieren sind. Die Anzahl der ERP-Rollen hat Einfluss auf die Dauer der Generierung der Vorberechnungsdatei.

Falls diese Option aktiviert ist, müssen bei aktiviertem ERP die wichtigen Bedingungen der ERP-Rolle in dieser Konfigurationsdatei als Bedingungen eingetragen sein (siehe oberhalb).

[EN]

This option defines if to ignore ERP-Role specific conditions. The amount of ERP-Roles affects the time required to generate the precalculation file.

If this option is enabled the important ERP role conditions have to be defined in this configuration file as conditions (see above).

1.1.6.7.17.1.2.  Key "LocalConnectionsPath"

[DE]

Definiert das Verzeichnis für das Abspeichern von Verschraubungen.

Lokal: Aktueller Benutzer. Default: $CADENAS_USER/connections.

Global: Alle Benutzer. Inaktiv wenn kein Pfad angegeben. Default: $CADENAS_DATA/shared/connections.

[EN]

Defines the directory to write the bolted connections.

Local: Current user. Default: $CADENAS_USER/connections.

Global: All users. Disabled without a definition of a path. Default: $CADENAS_DATA/shared/connections.

1.1.6.7.17.1.3.  Key "SkipPrecalculation"

[DE]

Die Vorberechnungsdatei teilt sich grob in zwei Bereiche: Daten-Sammlung, Berechnungen für optimiertes Laufzeitverhalten.

Mit dieser Option wird der zweite Schritt ausgeschalten. Dies kann kann notwendig sein, falls die Menge an Daten (Kataloge) nicht mehr auf einem 32Bit System durchgerechnet werden kann.

Das Laufzeitverhalten wird damit zu Beginn etwas langsamer ausfallen, im weiteren Programmverlauf negiert sich dieser Nachteil jedoch.

[EN]

The precalculation file roughly consists of two parts: Data collection, calculations for optimized runtime behavior.

With this option the second part is deactivated. This can be necessary if the amount of data (catalogs) cannot be processed on a 32bit system anymore.

The runtime behavior will be worse at first but the drawback quickly diminishes.

1.1.6.7.17.1.4.  Key "MergeOptions"

[DE]

Definiert ob die Projekte (Teile) beim Zusammenführen von Vorberechnungsdateien - sofern in beiden Vorberechnungsdateien vorhanden - zu überspringen (skip), zu überschreiben (overwrite) oder zu erneuern (renew) sind.

Vorsicht: Beim Überschreiben (overwrite) gehen die ERP-Informationen bei einem Katalogupdate verloren - Katalogupdates enthalten keine ERP-Informationen.

Eine Erneuerung (renew) der Daten beansprucht am meisten Zeit beugt jedoch möglichen nachträglichen Problemen beim Anwenden von Einschränkungen (Vorzugsreihen, Einschränkungen durch die ERP-Rollen, ...) vor.

Zusätzliche Optionen (per Komma getrennt anfügen):

  • "SkipConditions": Zusätzliche Bedingungen (aus dieser Konfigurationsdatei wie auch die unter den ERP-Rollen definierten Bedingungen) werden NICHT übernommen.

  • "SkipLinkDb": LinkDB-Datensätze werden ignoriert. Diese Option sollte nur gesetzt werden wenn sicher ist, dass die andere Datei ERP Informationen beinhaltet die man nicht will. Katalog Aktualisierungen enthalten keine ERP informationen.

Aktuell unterstützte Optionen (wie oberhalb beschrieben): "skip", "skiplinkdb", "skipconditions", "overwrite", "renew".

[EN]

Defines if the projects (parts) - if available in both precalculation files - are to be skipped (skip), to be overwritten (overwrite) or to be renewed (renew) when merging precalculation files.

Attention: If set to overwrite the ERP information will be lost when the catalog is updated - catalog updates do not contain any ERP information.

A renewal (renew) of the information takes the longest but also prevents possible problems when using restrictions after the merge (Preferred Rows, ERP role conditions, ...).

Additional options (append separated by a comma):

  • "SkipConditions": Additional conditions (conditions from this configuration file and the conditions defined with the ERP roles) will be ignored.

  • "SkipLinkDb": Ignore link db datasets. Set this option only if it is for sure that the files will contain ERP information which you do not want. Catalog updates do not contain ERP information.

Currently supported options (as described above): "skip", "skiplinkdb", "skipconditions", "overwrite", "renew".

1.1.6.7.17.1.5.  Key "ShowSynchronizationMenu"

[DE]

Ein-/ausschalten des Synchronisierungs-Menü. Ausgeschaltet kann man per GUI die Vorberechnungsdatei nicht manuell aktualisieren.

[EN]

Enable/disable the synchronization menu. If disabled the precalculation file cannot be updated per GUI manually. Default: false.

Update precalculation file

Block PARTconnection -> Schlüssel ShowSynchronizationMenu -> Value 0/1

The button is hidden, because manual update of the precalculation file is either not necessary or makes no sense.

At the first call up of the function Connection all required connection elements are indexed. You can recognize this at the progress bar.

After a catalog update the precalculation file is automatically updated.

After new ERP assignments the update should be started via script. See Section 1.2.2.1, “Connections ”.