Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Wichtig | |
---|---|
Die Möglichkeiten zur Gestaltung des Dateinamens sind mit V9 für Standardanwendungen ohne ERP-Kopplung vereinfacht worden. Die gesamte
CAD-Administration, einschließlich Definition der Namensregel, kann nun
über die CAD-Konfigurationsdateien unter Bei Verwendung
einer ERP-Kopplung kann sowohl die Anzeige von NB und LINA innerhalb von
PARTsolutions, als auch die Bildung des Dateinamens modifiziert werden.
Das vorliegende Kapitel beschreibt diese Möglichkeit. Wenn hier
Anpassungen vorgenommen wurden, dann entfallen weitere Anpassungen über
|
Der Namensregel des CAD-Dateinamen kommt durch ERP-Funktionalitäten eine immer höhere Bedeutung zu.
Die Namensregel wird im PARTlinkManager im Menü Extras -> ERP-Umgebung konfigurieren -> Registerseite Normbezeichnung (Regelfall) definiert.
Hinweis | |
---|---|
Die Registerseite Normbezeichnung findet sich auch im Modul PARTadmin. Dort könnte eine rollenabhängige Namensregel definiert werden, was in der Regel nicht sinnvoll ist! |
Für die Namensbildung gibt es folgende Möglichkeiten:
Normbezeichnung / Normbezeichnung (kurz) / Stücklistenbezeichnung festlegen auf der entsprechenden Registerseite
Im Regelfall wird die Normbezeichnung (evtl. Normbezeichnung (kurz)) für die Namensbildung verwendet.
Die Normbezeichnung wird im Titel der 3D-Darstellung im PARTdataManager angezeigt.
Bei ERP-Integration spricht viel dafür, den Namen aus der ERP_PDM_NUMBER (Materialstammnummer) zu bilden.
Sofern die NB in die Namensregel mit einfließt, kann die NB auch Projekt bezogen angepasst werden.
Für sehr komplizierte Namensregeln kann auch auf Scripting zurückgegriffen werden.
Der Aufruf des externen Skriptes erfolgt mittels NB=TSCRIPT('nb.ruletable','$CALCED_ROW.','$NB.').
In jedem Fall wird die Grundregel in den Dialogbereich der entsprechenden Registerseite eingetragen.