Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.2.4.4. Beispiele
2.2.4.4.1. Nur bei einem
bestimmten Projekt Variablenwert an CAD-Attribut übergeben
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Sie wollen bei einem bestimmten Projekt den Wert einer bestimmten Variablen in ein Attribut auf Seiten des CAD-Systems übergeben?
Prüfen Sie, ob
unter $CADENAS_SETUP, in der Konfigurationsdatei ifacecommon.cfg
, im Block
[CATEGORIES
] der
Schlüssel isProjectFile
deklariert
ist.
isProjectFile=InStr(GetObject("iface.calcnameservice").start ("DOC").Format("<PROJECTNAME(0)>").value(),"%0",1)>0
Nun können Sie mit folgendem Eintrag in der CAD-spezifischen Konfigurationsdatei konkrete Projekte ansprechen:
ATTRIBUTENAME(isProjectFile(din_975.prj))=?GetObject("iface.calcnameservice") .start(0).Format("<ATTR(L)>").value()
Im vorliegenden Beispiel wird - sofern es sich um das Projekt DIN 975 handelt - das Attribut "L" an das Attribut "Menge" auf Seiten des CAD-Systems übergeben.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.2.4.4. Beispiele | Zum Anfang | 2.2.4.4.2. Benutzerdefinierte Attribute spezifizieren mittels Kategorien |