powered by CADENAS

Manual

Manual

1.7.4.9.19.2. Seamless: ERP-Nummer vergeben beim Export

Standardfall bei der Verwendung einer ERP-Integration in PARTsolutions ist die Vergabe von ERP-Nummern aus PARTdataManager mittels ERP-Toolbar und Befehl Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen. Gleichzeitig besteht meist eine Exportbeschränkung für Teile, die keine ERP-Nummer aufweisen.

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen

Datensatz zur Linkdatenbank hinzufügen

D.h., dass im Standardfall Teile ohne ERP-Nummer nicht direkt aus der Seamless-Umgebung ins CAD exportiert werden können.

Mit V11 SP3 ist es nun möglich, in Seamless automatisch beim Export den Dialog Neue Ident-Nummer zur Anlage einer ERP-Nummer aufzurufen, sofern Teile noch keine ERP-Nummer haben.

Nehmen Sie hierzu folgende Einstellungen vor:

[Hinweis] Hinweis

Die Einstellungen haben an sich nicht alleine mit Seamless zu tun, sondern sind an dieser Stelle lediglich der Vollständig halber erwähnt.

  1. Entscheidend ist, dass unter plinkcommon.cfg -> Block [Common] -> Schlüssel APPNAMES der Wert Seamless eingetragen ist.

    [Common]
    APPNAMES=PARTdataManager,PARTproject,PARTcreatorprint,Seamless

    Das sollte mit V11 SP3 per Default der Fall sein.

  2. Setzen Sie unter erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] -> Schlüssel default den Wert auf 1.

    [dialogOnExport]
    default=1

    Siehe auch Abschnitt 4.11.2, „erpcustom.cfg -> Block [dialogOnExport] - Automatische Generierung der ERP-Nummer: Exportdialog für Werkstoff und andere Felder ja/nein“.

  3. Aktivieren Sie unter erpcustom.cfg -> Block [LOAD] den Schlüssel erp_export_ts.

    [LOAD]
    ;Generate ERP on Export
    erp_export_ts=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/erp_export_ts.vbb

    Siehe auch Abschnitt 4.21.1, „Zusätzliche ERP-Skripte laden - erpcustom.cfg -> Block [LOAD]“.

  4. Aktivieren Sie unter erpcustom.cfg -> Block [ADDTODB] den Schlüssel erp_nrgenerator.

    [ADDTODB]
    #:HELP;default;Activation of the ERP Number Generator. 
    erp_nrgenerator=$CADENAS_SETUP/scripts/erp/erp_nrgenerator.vbb

    Siehe auch Abschnitt 4.11.3, „ERP-Nummern Generator - erpcustom.cfg -> Blocks [ERP_NRGENERATOR] und [ERP_NRGENERATOR_CONDITIONS]“.

[Hinweis] Hinweis