powered by CADENAS

Manual

Manual

1.9.5.4.1. Indizes

Es gibt 4 Indizes:

  1. Index

    Dieser speichert die Verzeichnisstruktur. Er muss vorhanden sein, damit die anderen Indizes erzeugt werden können und der Katalog im PARTdataManager angezeigt werden kann. Weitere Indizes sind für die Funktionalität im PARTdataManager optional.

  2. Volltextindex

    Dieser ist der Index für die Variablensuche.

  3. Geometrischer Index

    Dieser Index wird für die geometrische Suche zwingend benötigt. Er enthält die "Fingerprints".

    Zusätzlich zum "Geometrischen Index" sollte normalerweise der "Lineare Index" ebenfalls vorhanden sein.

  4. Linearer Index

    Dieser ermöglicht eine schnellere Suche.

    Wenn der lineare Index nicht vorhanden ist, kann dies folgende Gründe haben:

    • Der Katalog wurde aus V 8.1 migriert.

      Hier werden die V8- Suchvorlagen in die Suchvorlagenliste eingetragen. Bei diesen ist der lineare Index deaktiviert. Man kann nach dem Migrieren sowieso nur mit den V8-Templates suchen, da für die neuen Suchvorlagen die Fingerprints fehlen. Es wird hier also kein linearer Index gebraucht.

    • Beim Hinzufügen einer Vorlage im Dialog Suchvorlagen bearbeiten wurde der Index nicht erzeugt, weil Index beibehalten gedrückt wurde.

      Index beibehalten

      Index beibehalten

[Hinweis] Hinweis

Von CADENAS ausgelieferte Kataloge enthalten alle Indizes.

[Hinweis] Hinweis

Wenn der "Lineare Index" fehlt, dann am besten den "Geometrischen Index" erzeugen. Hierbei wird der "Lineare Index" automatisch mit erzeugt.