powered by CADENAS

Manual

Manual

2.1.6. Hinweise

[Hinweis] Hinweis

Jede Installation der PARTsolutions-Software (Neu- und Updateinstallation) hat nur dann stattzufinden, wenn das Netzwerk nicht produktiv genutzt wird (Sollbestimmung), sofern Daten über das Netzwerk transferiert werden müssen.

Je nach Serversoftware kann es zu starken Einschränkungen der anderen Benutzer kommen.

[Hinweis] Hinweis

Achten Sie darauf, dass bei Updates keine PARTsolutions Anwendungen geöffnet sind.

[Hinweis] Hinweis

Umgebungsvariablen, Registry-Einträge

Sollten aus älteren Installationen noch Einträge, bzw. Variablen gesetzt sein, müssen diese entfernt werden, damit die Sprachumstellung in PARTadmin regelrecht funktioniert.

  1. Bei der Sprachauswahl hat sich das Verhalten von PARTadmin mit PARTsolutions Version 9 geändert!

    Bislang schrieb PARTadmin auf die Umgebungsvariable $CADENAS_LANGUAGE.

    Jetzt mit Version 9 schreibt PARTadmin auf $CADENAS_USER/partsolu.cfg. ($CADENAS_LANGUAGE kann, wenn dies ausdrücklich gewünscht ist, weiterhin benutzt werden. Die Prioritäten entnehmen Sie der Liste im folgenden Listenpunkt.)

    Durch die Umstellung ist es nun Benutzern ohne PARTsolutions Administrationsrechte (und Betriebssystem Administrationsrechte) möglich, am Clientrechner die Spracheinstellung vorzunehmen.

  2. Im Folgenden werden Komponenten, die auf die Spracheinstellung wirken, mit ihrer Priorität aufgelistet:

    1. start.env (per Default nicht benützt)

    2. Umgebungsvariable (per Default nicht benützt)

    3. Registry-Eintrag (per Default nicht benützt)

    4. $CADENAS_USER/partsolu.cfg

    5. Betriebssystem lokal