powered by CADENAS

Manual

Manual

2.3.7.3.2. Änderungen prüfen

Um die Unterschiede zwischen Katalogversionen zu überprüfen, stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung:

  1. PARTadmin > Kategorie > PARTsolutions > Katalogaktualisierung > Offline

    Benutzen Sie zur Überprüfung von Versionsunterschieden Prüfen und Vergleichen.

    1. Beginnen Sie unter PARTadmin > Kategorie Katalogaktualisierung > Online.

    2. Deaktivieren Sie die Option Nach dem Herunterladen installieren!

      "Nach dem Herunterladen installieren" deaktivieren

      "Nach dem Herunterladen installieren" deaktivieren

    3. Starten Sie den Download mit Markierte Kataloge herunterladen/installieren.

      -> Nach dem Herunterladen liegen die Kataloge im Verzeichnis, welches Sie auf der Registerseite Einstellungen definiert haben.

    4. Wechseln Sie nun nach PARTadmin > Kategorie Katalogaktualisierung > Offline.

      Öffnen Sie die heruntergeladenen Kataloge mittels Öffnen.

      Sie können nun mittels Prüfen und Vergleichen die Versionsänderungen begutachten.

    Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.1.3.3.2, „Vor der Kataloginstallation Prüfen und Vergleichen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

    Beispiel: KatalogvergleichKatalogvergleich

    Beispiel: Katalogvergleich

  2. PARTadmin > Kategorie > PARTsolutions > Katalogaktualisierung > Online

    Setzen Sie den Haken bei Änderungsdetails anzeigen?.

    -> Es wird nun beim Markieren eines Katalogs im Dialogbereich Änderungsdetails eine einfache Historie angezeigt.

    Änderungsdetails anzeigen?

    Änderungsdetails anzeigen?

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn die Option Nach dem Herunterladen installieren aktiviert ist, läuft das Update nach Klick auf Markierte Kataloge herunterladen sofort durch.

    Sie können dann die Prüfdialoge der Offline-Variante unter Prüfen und Vergleichen (siehe oben) nicht mehr benützen.

    Nach dem Herunterladen installieren

    Nach dem Herunterladen installieren

  3. PARTlinkManager > Extras Menü > Update Manager

    Der Update Manager kann optional bei PARTsolutions mit ERP-Integration eingesetzt werden:

    Bei einer ERP-Kopplung sind Datensätze in der LinkDB einer bestimmten Projektzeile (Projektpfad + LineID) zugeordnet.

    Bei einem Katalogupdate mit ERP-Kopplung werden die Datensätze in der Linkdatenbank automatisch wieder entsprechend den Projekten und Zeilen der neuen Version zugeordnet.

    Ob die Zuordnungen korrekt vorgenommen wurden, kann mit dem Update Manager schnell und effektiv überprüft werden. Zuordnungen können angenommen oder abgelehnt werden. Bei Bedarf können neue Zuordnungen manuell vorgenommen werden.

    Mögliche Änderungen sind beispielsweise:

    • Änderungen am Projekt (Tabelle, Geometrie, Normbezeichnung)

    • Projekt verschoben

    • Projekte/Zeilen gelöscht

    Update Manager

    Update Manager

    Detaillierte Informationen finden Sie unter Abschnitt 5.8.4, „Katalogupdate mit ERP-Kopplung - Update Manager“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.