powered by CADENAS

Manual

Manual

9.3.1. "Grundfunktionen" Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste kann ein- und ausgeblendet werden. Öffnen Sie hierzu im Seitenkopf mit der sekundären Maustaste das Kontextmenü und aktivieren/deaktivieren Sie den Menüpunkt toolBar.

Im Folgenden sind die einzelnen Funktionen beschrieben:

  • Neu: Das Dialogfenster Neu/Öffnen erscheint.

    Siehe hierzu auch "Template erstellen von A bis Z", Punkt 2.

  • Als Katalogtemplate speichern: Speichert unter "_templates" eine Datei <name>.template und eine Datei <name>.ptdef.

    Siehe hierzu auch "Template erstellen von A bis Z", Punkt 4.

  • Seite erstellen: Dem Template wird eine weitere Seite zugefügt.

  • Seite löschen: Die markierte Seite wird gelöscht.

  • Templateeinstellungen: Die Dialogseite Elemente mit Abschnitt Template wird geöffnet (je nach aktuellem Zustand als Docking oder als Fenster).

    Siehe Abschnitt 9.3.2, „Templateeinstellungen“.

  • Raster verwenden:

    Mit Klick auf das Icon schalten Sie das Raster ein oder aus. Im eingeschalteten Zustand ist das Listenfeld zum Einstellen des Abstands der Rasterpunkte sichtbar.

    Die Rasterpunkte sind nicht nur eine optische Unterstützung beim Positionieren, zusätzlich rasten Elemente dort beim Verschieben ein.

    Positionieren kann auch mittels der Tastatur-Pfeiltasten erfolgen. Vergleiche hierzu Abschnitt 9.3.3, „Designereinstellungen“.

  • Aktualisieren: Automatisches Aktualisieren ein/aus

    Bei großen Testprojekten benötigt das Aktualisieren etwas Zeit. Schalten Sie es gegebenenfalls aus.

  • PDF exportieren: Bestimmte Elemente wie die U3D-Ansicht werden erst im PDF sichtbar.

    Benutzen Sie gegebenenfalls dann diese Vorschaufunktion. Die Darstellung entspricht exakt der späteren Darstellung im Datenblatt.

  • Layerdialog öffnen: Die Dialogseite Layer wird geöffnet (je nach aktuellem Zustand als Docking oder als Fenster).

    Je höher der Eintrag in der Liste, desto weiter vorne befindet sich die Ebene des Elements.

    Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 9.5, „"Layer" Registerseite/Dialogfenster“.

  • Ebene nach vorne / Ebene nach hinten:

    Mit Klick auf die Icons in der Werkzeugleiste oder auf die Plus-Minus-Icons auf der Registerseite Layer kann die Ebene des selektierten Objektes nach vorne oder hinten verschoben werden. Je höher der Eintrag in der Liste auf der Registerseite Layer, desto weiter vorne befindet sich die Ebene des Objekts.

    Layer des angewählten Elements erhöhen:

    Layer des angewählten Elements verringern:

    Weitere Informationen zur Dialogseite Layer finden Sie unter Abschnitt 9.5, „"Layer" Registerseite/Dialogfenster“.

  • Hilfslinien einblenden:

    Sie können Hilfslinien ganz einfach erzeugen, indem Sie diese aus den Linealen in der linken, oberen Ecke ziehen.

    Wenn Sie eine Linie nicht mehr benötigen, schieben Sie diese einfach wieder in die linke obere Ecke zurück.

  • Seite an Fensterbreite anpassen

    Seite an Fenstergröße anpassen (Höhe und Breite berücksichtigen)

  • Rückgängig

  • Wiederherstellen

  • Verringert den Zoom

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn die Strg-Taste gedrückt ist, können Sie mit dem Mausrad aus- und einzoomen.

  • Erhöht den Zoom

  • Kopieren

  • Ausschneiden

  • Einfügen

  • Löschen

    Selektieren Sie das zu löschende Objekt und klicken Sie auf das Icon Löschen in der Werkzeugleiste.