Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bemaßungen und Notationen können im Projekt parametrisch angelegt werden, stehen damit im PARTdataManager für die 2D-Ableitung zur Verfügung und werden beim Export ans CAD-System übergeben.
Horizontal-, Vertikal- und Parallelmaße | Radialmaße | Winkelmaße | Anmerkungen / Positionsnummern für Stückliste |
Seit Version 9.08 SP1 müssen die Bemaßungsparameter nicht mehr in einer Textdatei gesetzt werden. Der Prozess geht nun viel einfacher über einen eigenen Dialogbereich "Bemaßungen" in PARTdataManager.
Die Bemaßungen werden direkt in der 3D-Ansicht von PARTdataManager dargestellt.
Die Benutzeroberfläche besteht aus einem Dockingfenster. Das Dockingfenster selbst besitzt zwei Dialogbereiche:
Im oberen Dialogbereich werden die IDs aller Bemaßungen aufgelistet (AUTO-1000, AUTO-1001, AUTO-1002 usw.).
Mit Klick auf eine ID wird die entsprechende Ansicht in der 3D-Ansicht eingestellt und die Bemaßung grün markiert. Umgekehrt wird mit Klick auf eine Bemaßung in der 3D-Ansicht rechts die entsprechende Zeile markiert.
Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, erfolgt unmittelbar die Anzeige der Bemaßung in der 3D-Ansicht.
Wenn man eine ID-Zeile anklickt, werden im unteren Dialogbereich alle Parameter der Bemaßung aufgelistet, und zwar getrennt nach Pflichtparameter und Optionale Parameter. Hier können diese angelegt, bzw. einfach wieder geändert werden. Änderungen werden sofort in der 3D-Ansicht sichtbar (sofern die Pflichtparameter vorhanden sind).
Detaillierte Informationen zu den Pflichtparametern finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Bemaßungstypen. Detaillierte Informationen zu den optionalen Parametern finden Sie gesammelt im eigenen Kapitel Abschnitt 5.4.1.7, „Optionale Parameter“.
Werteänderungen werden durch ein Undo-Symbol signalisiert, einmal in der Liste der Bemaßungen im oberen Dialogbereich und einmal bei den einzelnen Parametern. So können Sie entweder alle Parameter der Bemaßung zurücksetzen oder einen einzelnen.
Das Undo-Symbol wird angezeigt, solange noch nicht mittels Icon Änderungen speichern gespeichert wurde. Danach ist Undo nicht mehr möglich.
Links von der ID-Liste stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
Direkt nach Klick auf die Schaltfläche Neue Bemaßung hinzufügen öffnet sich das Dialogfenster Neue Bemaßung erstellen.
Wählen Sie im Listenfeld unter Bemaßungstyp wählen die gewünschte Option aus:
Nach Bestätigung mit wird der Dialogbereich mit den entsprechenden Parametern geöffnet.
–> Es wird die Kopie einer in der Liste ausgewählten Bemaßung erstellt.
–>
Änderungen werden in der Datei customdimensions.txt
gespeichert.
Solange noch nicht mittels Schaltfläche Änderungen speichern gespeichert wurde, wird an der ID-Zeile oben und bei jedem geänderten Parameter ein Icon angezeigt, mittels welchem Sie die betreffende Aktion rückgängig machen können.
Wenn die Änderungen gespeichert wurden, ist ein Zurücksetzen nicht mehr möglich.
Aktuell selektierte Bemaßung löschen
–> Die selektierte Bemaßung wird aus der Liste entfernt, kann aber mittels Inhalt neu laden wieder hergestellt werden. Erst wenn Änderungen speichern geklickt wurde, ist die Löschung komplett und es gibt kein "Zurück" mehr.
–>
Falls Eingriffe direkt in der Datei customdimensions.txt
vorgenommen wurden, sollte man die Benutzeroberfläche
aktualisieren.
Gegebenenfalls zuerst benötigte Anfügepunkte setzen
Da die Messpunkte auf Anfügepunkte referenzieren, müssen diese entweder schon im Bauteil vorhanden sein oder gezielt gesetzt werden.
Anlegen der Datei zum Abspeichern der Bemaßungsparameter
Erstellen Sie eine Datei customdimensions.txt
.
Legen Sie die Datei am einfachsten direkt neben die zu bemaßenden Dateien.
Datei für Bemaßungsparameter bekanntmachen
Legen Sie in der Assembly-Konfiguration-Projektdatei (*asmcfg.prj) und in der Assembly-Schablone-Projektdatei (*asmsbl.prj) den Schlüssel CUSTOMDIMENSIONS an.
Der Schlüsselwert ist der Name der angelegten Datei, in welcher die Bemaßungsparameter gespeichert werden.
CUSTOMDIMENSIONS=customdimensions.txt