powered by CADENAS

Manual

Manual

7.5.4.3.2.3. Sweep

Sweep ist der Übergang zwischen zwei Skizzen auf parallelen Ebenen und derselben Anzahl an Skizzenelementen.

Mit V10 ist Sweep als Standardfunktion freigegeben.

Im Bauteil EN 10253 beispielsweise ist die Sweep-Funktion verwendet.

Beispiel: EN 10253

Beispiel: EN 10253

Im Folgenden sehen Sie einen Ausschnitt aus PARTdesigner, der die Anwendung verdeutlicht.

  1. Legen Sie im Basissketch eine Kreisfläche an.

    [Hinweis] Hinweis

    Legen Sie den Kreis nicht als Ganzes an, sondern als Viertel, welche Sie per Rotation zum Kreis vervollständigen. Hintergrund: Um Kompatibilität zu verschiedensten CAD-Systemen zu gewährleisten, ist eine Mindestanzahl von 4 Skizzenelementen erforderlich.

  2. Fügen Sie einen Musterursprung ein.

  3. Legen Sie eine parallele Referenzebene im gewünschten Abstand an und auf dieser einen neuen Sketch.

  4. Legen Sie auf Sketch 2 nach demselben Muster wieder einen Kreis an. (Hier im Beispiel ist dieser kleiner und gegenüber dem ersten Kreis versetzt.)

  5. Setzen Sie wieder den Musterursprung.

  6. Markieren Sie unter Historie beide Sketche und klicken Sie auf Basis Verlauf erstellen.

    -> Es erscheint das Dialogfenster Verlauf.

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Der Sweep wird in der 3D-Ansicht angezeigt.