powered by CADENAS

Manual

Manual

5.9.2.4. Menüpunkt Katalogeinstellungen (Anzeige auf Katalogebene)

[Hinweis] Hinweis

Dieser Menüpunkt wird nur auf Katalogebene angezeigt.

  • Katalogbezeichnung

    Diese Bezeichnung erscheint im PARTdataManager.

  • Privater Katalog

    Wertebereich: Ja / Nein

    Private Katalog können nicht publiziert werden. Es werden bei diesen auch keine Icons für Publizierungs-Markierungen angezeigt. Detaillierte Informationen zum Publizieren von Katalogen finden Sie unter Abschnitt 6.10, „Katalog publizieren“.

  • Auszuschließende Unterverzeichnisse

    Wenn Sie bestimmte Verzeichnisse (z.B. mit Printdaten) von der Publizierung / CIP-Generierung ausschließen möchten, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

    1. Rufen Sie in PARTproject auf Katalogebene die Registerseite Allgemein auf.

    2. Klicken Sie unter Katalogeinstellungen -> Auszuschließende Unterverzeichnisse auf Durchsuchen ....

    3. -> Es öffnet sich das Dialogfenster Auszuschließende Unterverzeichnisse auswählen.

      Sobald das Auswahlkästchen in der Spalte Verzeichnisse aktiviert ist, wird das Verzeichnis weder auf den Publizierungsserver (PARTcommunity) hochgeladen noch wird es Inhalt der CIP-Datei.

      Ist zusätzlich das Auswahlkästchen in der Spalte Nur aus CIP ausschließen aktiviert, wird es auf den Publizierungsserver (PARTcommunity) hochgeladen und nur aus der CIP ausgeschlossen.

    4. Aktivieren Sie bei allen auszuschließenden Verzeichnissen das Auswahlkästchen und bestätigen Sie mit OK.

    5. -> Die gewählten Unterverzeichnisse werden kommasepariert im Eingabefeld eingetragen.

    [Hinweis] Hinweis

    Ist ein Verzeichnis als nicht zu publizieren markiert (siehe Abschnitt 6.10, „Katalog publizieren“), wird dieses normalerweise auf End-Medien nicht angezeigt. Es wird aber dennoch auf den Publizierungsserver (PARTcommunity) hochgeladen. Wenn Sie ganz sicher gehen möchten, dass es unter keinen Umständen angezeigt wird, wählen Sie für die gewünschten Verzeichnisse besser die hier beschriebene Option Auszuschließende Unterverzeichnisse auswählen. Wenn aber Verzeichnisse ausgeschlossen werden, ist im Besonderen zu prüfen, ob nicht Abhängigkeiten auf benötige Dateien bestehen.

    Das Gleiche gilt für die Option Verzeichnis verstecken (siehe Abschnitt 5.8.2.1.10, „Verzeichnis verstecken / Verzeichnis sichtbar“). Auch versteckte Verzeichnisse werden auf den Publizierungsserver (PARTcommunity) hochgeladen.

  • Häufig verwendete Begriffe ausschließen (TagCloud)

    Die Suchfunktionalität in PARTdataManager kann für jeden Katalog mit der TagCloud unterstützt werden.

    Um die in der TagCloud angezeigten Begriffe zu optimieren, ist es notwendig, dass zuvor alle unrelevanten Begriffe im Katalog manuell ausgeschlossen werden.

    Bevor die Funktion gestartet wird, ist es wichtig, den Volltextsuchindex neu zu erstellen. Anschließend wird empfohlen nach folgendem Prinzip vorzugehen:

    1. Klicken Sie auf den ... Button.

      -> Sie werden aufgefordert den Index für die Volltextsuche zu aktualisieren.

      Bestätigen Sie mit Ja.

      -> Das entsprechende Dialogfenster wird geöffnet.

    2. Sortierung der Häufigkeit durch Klick auf den Spaltenkopf -> die hohen Zahlen oben

    3. Klick auf alles selektieren/deselektieren, so dass alle Einträge zunächst selektiert (=ausgeschlossen) sind.

    4. Danach von oben nach unten die Liste durchgehen und min. 30-50 Begriffe wieder einschließen, indem der Haken entfernt wird.

      Einzuschließen sind:

      • Sprechende Bezeichnungen

      • Potentielle Suchbegriffe

      Auszuschließen sind:

      • Zahlen

      • Nichtssagende Nummerncodes

      • Bindewörter und Adjektive

      • etc.

    5. Idealerweise ist der Vorgang für alle Sprachen zu wiederholen, mindestens aber für Deutsch und Englisch.

      Wählen Sie im Listenfeld links oben die gewünschte Sprache.

    6. Das Ergebnis ist anschließend im PARTdataManager im Dockingfenster Details unter TagCloud nochmals visuell zu überprüfen.

  • Bezeichnung für Installation

    Für den Installationsprozess kann eine eigene Bezeichnung vergeben werden.

    Bezeichnung für Installation

    Bezeichnung für Installation

    Für diese können auf der Registerseite Übersetzung auch Übersetzungen hinterlegt werden.

    Bezeichnung für Installation

    Bezeichnung für Installation

    Der unter Bezeichnung für Installation eingetragene Begriff wird beim Installieren in PARTadmin oder auch bei der Installation von DVD angezeigt.

    Bezeichnung für Installation

    Bezeichnung für Installation

  • Katalog erstellt in der Sprache

  • Defaultsprache des Katalogs:

    Das Feld soll die Sprache enthalten, in der die Defaultübersetzungen vorliegen. Vergleiche Registerseite Übersetzung -> Spalte default.

    [Hinweis] Hinweis

    Der Eintrag sollte nur dann gesetzt werden, wenn im Katalog durchgängig eine Sprache für "default" verwendet wurde.

    Der Schlüssel in der Projektdatei lautet DEFAULTLANG. Dieser wird auch bei der Taglist-Generierung berücksichtigt, wenn für den Katalog gesetzt.

  • Katalog verfügbar in den Sprachen

    Übersetzungssprachen definieren

    Übersetzungssprachen definieren

    Die Übersetzungssprachen werden auf der Registerseite Übersetzung angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Eine ausführliche Beschreibung zur Katalogübersetzung finden Sie unter Abschnitt 5.8.2.1.13, „Übersetzung“.

  • Überprüfe ERP-Mapping beim Hochladen:

    Empfohlen ist es, die Default-Einstellung von Ja zu belassen, da es so einfacher ist, das Mapping aktuell zu halten und somit Probleme während der Publikation zu vermeiden.

    -> Beim Hochladen wird der Dialog ERP-Mapping überprüfen geöffnet.

    Bei Änderung auf Nein erscheint beim Hochladen kein Hinweis, dass das Mapping durchgeführt werden soll. Es muss dann mit den Befehlen ERP-Mapping hinzufügen... und ERP-Mapping bearbeiten... gearbeitet werden.

    Details zum ERP-Mapping finden Sie unter Abschnitt 6.10.2, „ERP-Mapping überprüfen (ERP-Mapping hinzufügen... und ERP-Mapping bearbeiten...)“.

  • QA: Wenn ein Katalog QA-verwaltet erstellt werden soll, dann muss hier im Listenfeld Ja ausgewählt werden.

    Detaillierte Informationen zu PARTproject QA finden Sie unter Kapitel 6, PARTproject QA.

  • Server: Bei SVN verwalteten Katalogen erfolgt der Eintrag automatisch.

  • Zusätzliche QA-Dateien herunterladen

    Wird aktuell nicht verwendet.

  • Rendermaterialien verwalten:

    Nach Klick auf ... öffnet sich das Dialogfenster Rendermaterialien. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.9.2.9.1, „Render Material - Funktion“.

    Außerdem können die Rendermaterialien in PARTdesigner als Flächenattribut zugewiesen werden. Weitere Informationen zu Flächenattributen finden Sie unter Abschnitt 7.7.1, „Flächenattribute“.