powered by CADENAS

Manual

Manual

7.9.3.10. Vorhandene Geometrie editieren

Element auf ein anderes trimmen:

Linien auf einen Abschneidepunkt hin stutzen bzw. trimmen.

  1. Abzuschneidenden Linienbereich anklicken.

  2. Abschneidepunkt anklicken. --> Überstehender Linienbereich wird entfernt.

Elemente aufeinander trimmen:

Zwei Linien auf eine Ecke hin stutzen bzw. trimmen.

  1. Erstes zu trimmendes Element anklicken.

  2. Zweites zu trimmendes Element anklicken.

  3. Schnittpunkt bzw. „Abschneideecke“ anklicken.

Element zwischen 2 Punkten aufbrechen:

Linienbereich zwischen zwei Punkten entfernen.

  1. Zu splittendes Element anklicken.

  2. Anfangspunkt des zu entfernenden Bereichs anklicken.

  3. Endpunkt anklicken.

Linienlänge trimmen:

Linienlänge ändern.

  1. Linie am fixen Ende anklicken.

  2. Schnittpunkt bzw. „Abschneideecke“ anklicken.

  3. Exakte neue Länge der Linie im Fenster Parameter ändern festlegen.

Verrundung erstellen

Mit V11 habe Sie nun zusätzlich zur Bearbeitung im Sketch eine vereinfachte Möglichkeit im 3D-Fenster, Verrundungen zu erstellen. Siehe Abschnitt 7.9.3.10.1, „Fase/Rundung hinzufügen... mit dem Blend-Feature“.

Verrundung an 2 Elemente:

Linien, die sich nicht schneiden, verrunden.

  1. Erste Linie bzw. Kreis anklicken.

  2. Zweite Linie bzw. Kreis anklicken.

  3. Radius per Mauspfeil positionieren.

  4. Exakten Radius im Fenster Parameter ändern festlegen.

Fase erstellen

Mit V11 habe Sie nun zusätzlich zur Bearbeitung im Sketch eine vereinfachte Möglichkeit im 3D-Fenster, Fasen zu erstellen. Siehe Abschnitt 7.9.3.10.1, „Fase/Rundung hinzufügen... mit dem Blend-Feature“.

Fase an 2 Linien über Winkel und Abstand zu Schnittpunkt:

Fase zwischen 2 Linien, „einstellbar“ über den Winkel zur erstgewählten Linie und den Abstand der Fase zum (imaginären) Schnittpunkt beider Linien.

  1. Erste Linie anklicken.

  2. Zweite Linie anklicken.

  3. Exakten Abstand (1) und Winkel (2) im Fenster Parameter ändern festlegen.

Fase an 2 Linien über Winkel und Fasenlänge:

Fase zwischen 2 Linien, „einstellbar“ über den Winkel zur erstgewählten Linie und die Länge (Fase).

  1. Erste Linie anklicken.

  2. Zweite Linie anklicken.

  3. Fasenlänge (1) und Winkel im Fenster Parameter ändern exakt festlegen.

Fase an 2 Linien über Winkel und Einzugslänge:

Fase zwischen 2 Linien, „einstellbar“ über den Winkel zur erstgewählten Linie und die Einzugslänge (Distanz Fase/Schnittpunkt).

  1. Erste Linie anklicken.

  2. Zweite Linie anklicken.

  3. Einzugslänge (1) und Winkel (2) im Fenster Parameter ändern exakt festlegen.

Fase mittig an 2 Linien über Abstand zu Schnittpunkt:

45°-Fase zwischen 2 Linien, „einstellbar“ über den Abstand der Fase zum (imaginären) Schnittpunkt beider Linien.

  1. Erste Linie anklicken.

  2. Zweite Linie anklicken.

  3. Exakten Abstand (1) im Fenster Parameter ändern festlegen.

Fase mittig an 2 Linien über Fasenlänge:

45°-Fase zwischen 2 Linien, „einstellbar“ über die Länge der Fase.

  1. Erste Linie anklicken.

  2. Zweite Linie anklicken.

  3. Exakte Länge (1) im Fenster Parameter ändern festlegen.

Fase mittig an 2 Linien über Abstand zu Schnittpunkt:

45°-Fase zwischen 2 Linien, „einstellbar“ über die Länge des abgeschnittenen Linienbereichs.

  1. Erste Linie anklicken.

  2. Zweite Linie anklicken.

  3. Exakte Länge (1) im Fenster Parameter ändern festlegen.