powered by CADENAS

Manual

Manual

9.5.1.7.1.2. Positionierung

  • Anfügeteil bzw. Anfügepunkt:

    Dem aktuell angewählten Anfügepunkt können Anfügeteile zugeordnet werden. Die Auswahl des Bauteils bzw. dessen Anfügepunkts geschieht über diese beiden Felder. In obiger Abbildung beispielsweise ist das Anfügeteil "part2" mit Anfügepunkt "IP1KNUEBELOK" zugeordnet.

  • Translation: Abstand zwischen zwei Anfügepunkten (über Wert bzw. Variablen). In der Abb. unten verfährt das Profil (später im CAD-System) im Abstand zwischen den Anfügepunkten 1 und 2.

    • Im Eingabefeld von Translation legen Sie die Ausgangsposition des beweglichen Elements im CAD fest.

    • Mittels Option Frei können Baugruppenelemente, die aus PARTdataManager in ein CAD-System übergeben wurden, frei um die Translationsachse gedreht werden.

      Wenn die Option Frei aktiviert ist, kann eine Minimum- und Maximum-Position festgelegt werden (siehe nächster Punkt).

      [Hinweis] Hinweis

      Die freie Translation ist nur möglich, wenn in der CADENAS PARTsolutions Schnittstelle zum jeweiligen CAD-System die automatische Verknüpfung aktiviert wurde (Konfig in $CADENAS_SETUP/if<cadname>.cfg -> Schlüssel UseAsmMates=Yes)!

    • Die Min- und Max-Angabe wird benutzt, um die Einschränkung auch im CAD-System vorzugeben.

  • Rotation: Drehung des Bauteils um einen Anfügepunkt (über Winkelmaß bzw. Variablen) möglich.

    • Im Eingabefeld von Rotation legen Sie die Ausgangsposition des beweglichen Elements im CAD fest.

    • Mittels Option Frei können Baugruppenelemente, die aus PARTdataManager in ein CAD-System übergeben wurden, frei um die Rotationsachse gedreht werden.

      Wenn die Option Frei aktiviert ist, kann eine Minimum- und Maximum-Position festgelegt werden (siehe nächster Punkt).

      [Hinweis] Hinweis

      Die freie Rotation ist nur möglich, wenn in der CADENAS PARTsolutions Schnittstelle zum jeweiligen CAD-System die automatische Verknüpfung aktiviert wurde (Konfig in $CADENAS_SETUP/if<cadname>.cfg -> Schlüssel UseAsmMates=Yes)!

    • Die Min- und Max-Angabe wird benutzt, um die Einschränkung auch im CAD-System vorzugeben. Beispielsweise könnte sich ein Hebel nur im eingestellten Bereich bewegen.

      Hebel mit Startposition 0° und Rotationsbereich von -90° bis +90°

      Hebel mit Startposition 0° und Rotationsbereich von -90° bis +90°

      [Hinweis] Hinweis

      Sehen Sie sich hierzu unbedingt auch das Beispiel an.

  • Richtung umkehren: Das Bauteil wird am Anfügepunkt um den Winkel 180 Grad bzgl. der Z-Achse gedreht.

    Richtung umkehren: ausgeschaltet

    Richtung umkehren: ausgeschaltet

    Richtung umkehren: eingeschaltet (im konkreten Fall hier falsch)

    Richtung umkehren: eingeschaltet (im konkreten Fall hier falsch)

  • Simulation

    Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.6, „Simulation“.

  • Kippen: ... ermöglicht die Neigung an einem Anfügepunkt.

    [Hinweis] Hinweis

    Ab V11 nur noch bei alten Baugruppen angezeigt, die das Feature bereits verwendet haben. Soll bei Neuanlagen nicht mehr verwendet werden.

  • Schwenken: ...ermöglicht das Schwenken in geneigtem Zustand.

    [Hinweis] Hinweis

    Ab V11 nur noch bei alten Baugruppen angezeigt, die das Feature bereits verwendet haben. Soll bei Neuanlagen nicht mehr verwendet werden.