powered by CADENAS

Manual

Manual

6.3.3.1. Optional SVN Protokoll verwenden

Ab V11 SP9 kann das SVN-Protokoll in PARTproject verwendet werden. Es bietet gegenüber der Verwendung von HTTPS beim Hochladen von großen Katalogen deutliche Geschwindigkeitsvorteile.

[Hinweis] Hinweis

Das SVN-Protokoll kann nur intern im CADENAS-Netzwerk verwendet werden.

Aktivieren Sie die Verwendung des SVN-Protokolls in der Konfigurationsdatei qasettings.cfg.

[QASETTINGS]
SvnProtocol=true

Sind die entsprechenden Einstellungen gesetzt, wird beim Checkout eines Katalogs im Dialogfenster Katalog wählen zusätzlich das Auswahlkästchen SVN-Protokoll angezeigt.

Bereits heruntergeladene Katalog können mit dem Kontextmenübefehl Subversion-Protokoll wechseln auf Verwendung des SVN-Protokolls umgestellt werden. Auf diese Weise muss ein bereits ausgecheckter Katalog nicht erneut ausgechecked werden. (Das Zurückstellen auf HTTPS ist ebenfalls möglich.)

-> Es erscheint das Dialogfenster SVN-Protokoll wechseln mit einer Sicherheitsabfrage, die Sie mit OK bestätigen müssen.

Wenn die Option SVN-Protokoll aktiviert ist, zeigt der Dialog Svn Login eine zweite Passwort-Zeile Passwort(SVN).

Die Vergabe dieses zweiten Passwortes ist eine administrative Aufgabe und muss beantragt werden.

Dieses zweite Passwort muss dann unter Passwort(SVN) eingetragen werden, ansonsten wird die Authentifizierung fehlschlagen.