Suchen Sie nach größter, mittlerer und kleinster Abmessung eines Bauteils.
Oder suchen Sie nach der Abmessung in Richtung von X-, Y- und Z-Achse.
Führen Sie diese Suche mit einem relativ großen Toleranzbereich aus, da sich die Werte bei unterschiedlicher Qualität der Vergleichsteile relativ stark unterscheiden können.
Sie können einen Toleranzbereich auf zweierlei Weise eingeben:
Hiermit suchen Sie nach Symmetrien: Einmal nach dem Typ und im Eingabelistenfeld mit der Unterscheidungsmöglichkeit "symmetrisch", "fast symmetrisch" und "nicht symmetrisch".
Hiermit suchen Sie nach der Materialdicke. Diese Funktion bietet sich z.B. bei der Suche nach Halbzeugen an.
Hiermit suchen Sie nach Innen- oder Außenkegeln. Im Folgenden sehen Sie die einzelnen Parameter anhand zweier Beispiele:
Hiermit suchen Sie nach einem gebogenen Langloch.
Anzahl: Die gebogenen Langlöcher können an beliebigen Positionen erscheinen und müssen kein Muster bilden. Wenn die gebogenen Langlöcher als Muster angeordnet sind, können Sie auch mit der Funktion Gebogenes-Langloch-Muster suchen.
Winkel: Der Winkel wird ermittelt aus dem Langloch-Kreisbogensegment ohne die abschließenden Rundungen.
Durchmesser: Mitte der Breite eines gebogenen Langlochs zu Kreismittelpunkt mal 2
Hiermit suchen Sie nach Innen- oder Außentori.
Anzahl: Sie können eine bestimmte Anzahl von Tori suchen (ohne Unterscheidung nach Innentori und Außentori oder mit; siehe nächster Punkt)
Kleiner Durchmesser: Unter Topologie-Informationen angezeigt als Parameter D1 (sowohl bei Torus Außen wie auch bei Torus Innen [vgl. Abbildungen oben])
Großer Durchmesser: Unter Topologie-Informationen angezeigt als Parameter D2 (sowohl bei Torus Außen wie auch bei Torus Innen [vgl. Abbildungen oben])
Hiermit suchen Sie nach einem gebogenem Langlochmuster.
Durchmesser: Mitte der Breite eines gebogenen Langlochs zu Mittelpunkt mal 2
Winkel: Winkel zwischen zwei benachbarten Musterelementen (in folgender Abbildung 30°), was in einem vollständigen Muster 12 Positionen ergibt)
Lochwinkel: Der Winkel wird ermittelt aus dem Langlochbogensegment ohne die abschließenden Rundungen.