![]() |
Definiert ob die Projekte (Teile) beim Zusammenführen von Vorberechnungsdateien - sofern in beiden Vorberechnungsdateien vorhanden - zu überspringen (skip), zu überschreiben (overwrite) oder zu erneuern (renew) sind.
Vorsicht: Beim Überschreiben (overwrite) gehen die ERP-Informationen bei einem Katalogupdate verloren - Katalogupdates enthalten keine ERP-Informationen.
Eine Erneuerung (renew) der Daten beansprucht am meisten Zeit beugt jedoch möglichen nachträglichen Problemen beim Anwenden von Einschränkungen (Vorzugsreihen, Einschränkungen durch die ERP-Rollen, ...) vor.
Zusätzliche Optionen (per Komma getrennt anfügen):
"SkipConditions": Zusätzliche Bedingungen (aus dieser Konfigurationsdatei wie auch die unter den ERP-Rollen definierten Bedingungen) werden NICHT übernommen.
"SkipLinkDb": LinkDB-Datensätze werden ignoriert. Diese Option sollte nur gesetzt werden wenn sicher ist, dass die andere Datei ERP Informationen beinhaltet die man nicht will. Katalog Aktualisierungen enthalten keine ERP informationen.
Aktuell unterstützte Optionen (wie oberhalb beschrieben): "skip", "skiplinkdb", "skipconditions", "overwrite", "renew".
Defines if the projects (parts) - if available in both precalculation files - are to be skipped (skip), to be overwritten (overwrite) or to be renewed (renew) when merging precalculation files.
Attention: If set to overwrite the ERP information will be lost when the catalog is updated - catalog updates do not contain any ERP information.
A renewal (renew) of the information takes the longest but also prevents possible problems when using restrictions after the merge (Preferred Rows, ERP role conditions, ...).
Additional options (append separated by a comma):
"SkipConditions": Additional conditions (conditions from this configuration file and the conditions defined with the ERP roles) will be ignored.
"SkipLinkDb": Ignore link db datasets. Set this option only if it is for sure that the files will contain ERP information which you do not want. Catalog updates do not contain ERP information.
Currently supported options (as described above): "skip", "skiplinkdb", "skipconditions", "overwrite", "renew".