powered by CADENAS

Manual

Manual

1.1.3.3.2.1. Versionen

Im Dialogbereich Versionen entscheiden Sie, wie mit älteren Katalogversionen verfahren werden soll.

In diesem Dialogbereich lassen sich alte Katalogversionen, die nicht mehr benötigt werden, aus dem Verzeichnisbaum entfernen. Werden Kataloge im Laufe der Zeit z.B. durch Updates erneuert, so werden die bereits bestehenden Katalogdaten nicht gelöscht, sondern erhalten im Dateianhang eine Zeitstempel-Erweiterung, welche für die jeweilige Version des Kataloges steht (siehe Abb. rechts).

Je höher die Zahl, desto neuer der Katalogstand.

Alle behalten

Es wird keine Version der Kataloge entfernt. Bei einer ERP-Integration mit LinkDB werden alle Versionen in der LinkDB gespeichert (können für den "Normalbetrieb" ausgeblendet werden).

Nur die neue Version behalten

Bis auf die aktuellste Katalogversion werden alle älteren entfernt.

Anzahl von Versionen [2] (Default)[a]

Wählen Sie sie selbst, wieviele Versionen sie behalten möchten. Sollten sie hier „1“ eingeben so erzielt das die gleiche Wirkung wie vorheriger Punkt.

Originaldateien der aktuellen Version sichern

Aktivieren Sie diese Option, so erstellt die Indexverwaltung „Backupdateien“ der aktuellsten Katalogversion. Diese sind im Verzeichnisbaum durch die Erweiterung „original“ zu erkennen. Dies erweist sich dann als sinnvoll, wenn sie mit eCATALOGsolutions Änderungen an den aktuellen Teilen vornehmen, den Ausgangsstand aber zur Sicherheit bewahren möchten.

[a] ab Version 9.05