Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Kommentare zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden sich in der Konfigurationsdatei selbst. Im Folgenden wird nur ein Überblick zu den wichtigsten Einstellungen gegeben.
Die Einstellungen nehmen Sie in der
Konfigurationsdatei ifprofile.cfg
vor.
Hier können die Details zum PRO.FILE-Checkin eingestellt werden, u.a. der Parameter WORKFLOW_STATE_CREATE, der zum definierten Workflow-Endzustand in PRO.FILE passen muss (vgl. Abschnitt 3.3.6.4, „Einstellungen innerhalb von PRO.FILE“).
Deklaration des verwendeten CAD-Systems
Die Deklaration des CAD-Systems, welches zusammen mit ProFile verwendet werden soll, erfolgt über einen Zahlenschlüssel mit folgenden Werten:
CADSYSTEM=33
(Siehe PRO.FILE Datenbank-Tabelle 'CADVERS' Felder VE_TYP und VE_REL: 4=ProE, 33=Inventor, 21=SolidEdge, 25=SolidWorks)
Tragen Sie unter CADVERSION die Version des CAD-Systems ein.
CADVERSION=2011
Schlüsselname: WORKFLOW_STATE_CREATE
Bestimmen Sie den Workflow-Status für neu angelegte Teile.
WORKFLOW_STATE_CREATE=100
Sie finden in PRO.FILE den entsprechenden Zustand unter Datei --> Verwaltungsfunktionen --> Workflow --> Berechtigungstabellen verwalten.
Nach bereits bestehenden Teile suchen?
Schlüssel: SearchForExistingPart
0: Es wird immer ein neues Teil angelegt.
Damit die ERP-Nummer in dieses Teil eingetragen wird, muss der Schlüssel OVERWRITE_EXISTING_PARTFIELDS auf 1 gesetzt sein.
Außerdem muss ein Eintrag für die ERP-Nummer im [AttributeMapping] Block gesetzt werden.
[AttributeMapping(is3d)] NFT_FLO0=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0).Format ("<ATTR(ERP_PDM_NUMBER)>").value() )
1: Beim Anlegen neuer CAD-Dokumente wird nach bereits in PRO.FILE bestehenden Teilen gesucht.
Das neue Dokument wird dann mit dem gefundenen Teil verlinkt (gleiche ERP-Nummer).
Wird kein Teil gefunden, so wird ein neues angelegt (neue ERP-Nummer) und das Dokument damit verlinkt.
Bestehende "partFileds" überschreiben?
Speicherort für ERP-Nummer bestimmen
PROFILE_ERPField=NFT_FLO0
Hier kann der Spaltenname in der PRO.FILE Datenbank angegeben werden, in welcher die ERP-Nummer gespeichert wird.
PARTsolutions ERP-Nummer auslesen
Schlüssel: PARTsolutions_ERPField
PARTsolutions_ERPField=?GetObject("iface.calcnameservice").start(0). Format("<ATTR(ERP_PDM_NUMBER)>").value()
Hier wird die PARTsolutions ERP-Nummer ausgelesen. Im Beispiel ist diese in der Spalte "ERP_PDM_NUMBER" gespeichert.
Schlüssel: KEEP_PART_WORKFLOWSTATE
0: Alte Teile erhalten den Workflowstatus des neuen Dokuments, welches mit diesem Teil verlinkt ist.