Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die PARTsolutions Normteile werden in PRO.FILE automatisch eingecheckt und in einen PRO.FILE Workflowzustand versetzt. Der Workflowzustand kann in der Konfigurationsdatei frei definiert werden (siehe Schlüssel WORKFLOW_STATE_CREATE), muss aber in PRO.FILE natürlich vorhanden sein. Per Default verwendet die Schnittstelle den Zustand „100“, der auch als Default-Endzustand in PRO.FILE vorhanden sein sollte.
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich exemplarisch auf Inventor:
Für die PRO.FILE <-> Inventor-Kopplung ist es erforderlich, ein lokales Arbeitsverzeichnis definiert zu haben, das mit dem Inventor-Arbeitsverzeichnis übereinstimmt. Dieses Verzeichnis muss auch ohne die PARTsolutions-Installation bereits passend konfiguriert sein, damit die PRO.FILE <-> Inventor-Kopplung funktioniert.
Es ist nun erforderlich, dass auch alle PARTsolutions-Teile in diesem Verzeichnis erstellt werden. Daher muss dasselbe Verzeichnis auch bei PARTsolutions eingetragen werden (vgl. Abschnitt Abschnitt 3.3.6.5, „Umgebungsvariablen für CAD und PARTsolutions setzen“, Umgebungsvariable DB_LOCAL_WORKDIR).
Dieses Verzeichnis muss also an drei Stellen identisch gesetzt sein:
Zurück | Nach oben | Weiter |
3.3.6.3. Installation | Zum Anfang | 3.3.6.5. Umgebungsvariablen für CAD und PARTsolutions setzen |