Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Um Daten aus einer CSV-Datei einlesen zu können, müssen die Spalten in der ERP-Table analog vorliegen.
Die folgende Beschreibung zeigt, wie Sie der Standard-Konfiguration beliebige zusätzliche Spalten hinzufügen.
Die Spalten ERP_PDM_NUMBER, MAT_NAME und DESCRIPTION werden mit der Standardinstallation angelegt.
Sie erreichen den Dialog Datenbankspalten ändern im PARTlinkManager über Extras -> Datenbank -> Datenbankspalten ändern/erzeugen.
Wie Sie zugefügte Spalten konfigurieren, lesen Sie in Abschnitt 5.9.1.3.3.2, „ERP-Umgebung konfigurieren“.
Damit die Spalte im PARTdataManager angezeigt wird, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:
Sobald eine Spalte erfolgreich angelegt wurde, wird sie im Dialogfenster Konfigurieren angezeigt.
Unter Spaltenanzeige konfigurieren muss die entsprechende Spalte unter Sichtbar auf Ja gesetzt sein.
In den Spalten Variable DB und Variable wird der vergebene Spaltenname angezeigt.
Der Eintrag unter Variable DB ist fix.
Der Eintrag unter Variable kann gegebenenfalls angepasst werden.
Sie können die Spalten der LINKTABLE und der ERPTABLE anzeigen lassen.
Klicken Sie hierzu im Extras Menü auf Datenbank, Datenbankspalten anzeigen.
Im PARTlinkManager haben Sie die Möglichkeit, nicht nur die ERPTABLE und LINKTABLE zu editieren, sondern auch beliebige weitere Tabellen der LinkDB.
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Deklarieren
Sie die zu ändernden Tabellen in der Datei %CADENAS_SETUP%/plinkcommon.cfg
im Abschnitt ADDITIONALTABLES
.
[ADDITIONALTABLES] #:VALS_S #:HELP;default;this table is used to store references concerning PLM-systems t0=PLMTABLE #:VALS_S #:HELP;default;this table is used to store Assembly-structures with ERP-information t1=DATATABLE #:HELP;default;this table is used to store project-specific data (ie. project specific partnames for CAD-files) t2=PLMTABLE2
Fügen Sie einen Schlüssel "t" gefolgt von einer fortlaufend hochzählenden Nummer hinzu. Als Wert für den Schlüssel tragen Sie die Datenbanktabelle ein.
Starten Sie den PARTlinkManager und verbinden Sie sich zur Datenbank (Datei -> Verbinden).
Wählen Sie Menüpunkt Extras -> Datenbank -> Zusätzliche Tabellen editieren.
Wählen Sie in der Auswahlliste unter Tabelle wählen die gewünschte Tabelle.
--> Die Tabelle wird im rechten Fensterbereich angezeigt und kann editiert werden.