Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Installieren Sie Bikecompany V2, indem Sie zunächst per den Katalog laden und dann auf klicken.
Hier im Beispiel verwenden wird die Option . Informationen zur Option finden Sie unter Abschnitt 4.16.2, „Standardprüfung auf Zuweisungsprobleme in der LinkDB“.
Achten Sie darauf, dass im Protokoll-Dialog die Nachricht Linkdatenbank wurde aktualisiert ausgegeben wird.
Erscheint diese Nachricht nicht, bestand während der Installation keine Verbindung zur Linkdatenbank.
Klicken Sie zunächst noch nicht auf den Link "UpdateManager" unter "Es gab Zuweisungsprobleme in der LinkDB. Bitte bereinigen Sie diese im UpdateManager.". Für ein tieferes Verständnis soll noch ein Blick auf die Situation in PARTlinkManager und PARTdataManager geworfen werden. Die Änderungen werden dann aber im Update Manager vorgenommen, wie unter Abschnitt 4.16.3.1.3, „Bearbeitung im Update Manager“ beschrieben.
Öffnen Sie also zunächst PARTlinkManager und klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Ansicht zu aktualisieren.
Geben Sie im Filter der Spalte PSOL Projekt "bike*" ein, um nur die Zeilen der zu bearbeitenden Projekte anzuzeigen.
Die aktuelle Version enthält nur noch 6 Datensätze ("Speiche" ist nicht mehr vorhanden). Die Datensätze der alten Version sind in der Spalte PSOL Projekt durch die Versionsnummer im Projektnamen gekennzeichnet. Die aktuelle Version führt keine Versionsnummer im Namen.
Bei den alten Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Freigegeben" angezeigt.
Bei den aktuellen Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Gesperrt" angezeigt.
Vergleiche den Zustand nach der Bearbeitung in Abb. „Aktueller Status und Beantragter Status nach der Bearbeitung im Update Manager“.
Bei den alten Projekten wird "Ausgelaufen" angezeigt.
Bei den aktuellen Projekten wird vor der Bearbeitung durch den Update Manager noch "Erneuert" angezeigt.
Wechseln Sie in den PARTdataManager:
Das Projekt "Speiche" ist nicht mehr vorhanden (vgl. Abb. „PARTdataManager Katalog "Bikecompany" V1“).
Das Projekt "Griffe" ist neu hinzugekommen (Ampel auf Rot, weil noch keine ERP_PDM_NUMBERs zugewiesen).
Sie haben im PARTdataManager die Möglichkeit, entweder die alte oder die aktuelle Version (die gerade neu installierte) zu laden.
Öffnen Sie beim Projekt "Kolben" den Kontextmenübefehl Versionen.
Nach einem Update können über den Kontextmenübefehl "Versionen" zuvor installierte Versionen geöffnet werden - sofern beim Installieren die Option "Alle behalten" oder "Anzahl von Versionen" gewählt worden war.